태양열 양수 시스템 소개
태양열 양수 시스템의 기초 그리고 이 시스템을 사용할 수 있는 다양한 적용 분야에 대해 알아보십시오.
디젤과 같은 일부 에너지원은 펌프 작동 시 불필요하게 많은 비용이 들 수 있습니다.
다행히도, 해결책이 있습니다. 바로 태양열 에너지입니다.
태양열은 운영비가 전혀 없이 신뢰할 수 있는 에너지를 공급하기 때문에 물 생산이든 물 분배이든 상관없이, 어떠한 양수 시스템에도 완벽한 파트너가 될 수 있습니다.
이 교육 모듈에서는 태양열 양수 시스템을 소개해 드리겠습니다. 먼저, 일반적인 태양열 에너지에 대해 그리고 기대할 수 있는 일반 성능에 대해 설명합니다.
그 다음에는 태양열 양수 시스템의 주요 이점을 좀더 자세히 살펴보겠습니다.
마지막으로, 구체적인 사례를 통해 태양열 양수 시스템을 효과적으로 사용할 수 있는 방법을 보여드립니다. 자, 이제 시작하겠습니다.
태양열을 에너지원으로 사용하는 것은 전 세계적으로 점점 더 인기를 끌고 있으며, 가정용 및 상업용 건물에 에너지를 공급하는 등 다양한 목적으로 사용되어 왔습니다.
태양 조사는 화창한 날에 최대 600~1000W/m2를 제공할 수 있습니다. 흐린 날에는 일반적으로 50~300W/m2를 얻게 됩니다.
하지만 태양열의 양만이 성능에 영향을 미치는 것은 아닙니다. 패널은 온도의 영향도 받습니다. 예를 들어 온도가 높으면 전압이 낮아지고 전류는 거의 변화가 없습니다.
즉, 전력이 덜 생산됩니다. 완벽한 날에는 약 10시간 동안 태양열을 얻을 수 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 10시간 내내 동일한 수준의 전력량을 얻는 것은 아닙니다.
예를 들어 오전 6시에 해가 뜰 때는 태양전지판에 에너지를 공급할 만큼 조사량이 높지 않을 것입니다.
일반적으로, 태양열 펌프 시스템은 오전 10시에서 오후 4시 사이, 즉 태양이 가장 높이 떠 있을 때 가장 많은 에너지가 공급됩니다.
양수 시스템에 전력을 공급하는 측면에서 태양열 펌프 기술은 최근 몇 년간 인기가 높아졌습니다. 그 이유를 자세히 살펴보겠습니다. 무엇보다 먼저, 비용 때문입니다.
태양전지판의 초기 비용은 과거에 꽤 높았습니다. 하지만 오늘날에는 태양전지판의 가격이 계속 하락하고 있으며, 이는 회수 기간이 그 이전보다 더 짧아졌음을 의미합니다.
그리고 태양열에 의해 전력이 공급되므로 운영 비용이 전혀 들지 않습니다. 이와 비교했을 때, 디젤 발전기는 운영 비용이 매우 높습니다.
태양열 양수 시스템의 또 다른 주요 장점은 유지보수가 적다는 것입니다. 실제로, 필요한 유일한 유지보수는 가끔씩 태양전지판을 청소하는 것뿐입니다.
반면에 디젤 발전기는 많은 유지 보수가 필요하며 정기적으로 연료를 재공급해야 하므로 많은 신경을 써야 합니다. 그 다음으로는 태양열 시스템의 친환경을 들 수 있습니다.
태양열 기술의 가장 확실한 장점 중 하나는 깨끗한 천연 에너지를 사용한다는 것입니다.
디젤 발전기의 오염 에너지와 비교하면 확실한 격차가 있는 더 에너지 효율적인 솔루션입니다.
지금까지 태양열 전력의 주요 장점에 대해 알아봤으며, 이제는 태양열 양수 시스템이 어떻게 작동하는지에 대해 알아보겠습니다.
이 예시에서는 먼저 한 작은 농장부터 시작하겠습니다. 목표는 가축에게 물을 공급하는 것이며, 이를 위해 그런포스 SQFlex 수중 펌프를 선택할 것입니다.
먼저, 시추공 또는 우물에 펌프를 설치해야 합니다. 그러면 펌프가 태양열 전력을 통해 소가 있는 곳으로 물을 끌어올립니다.
여물통이 가득 차면 CU200 제어 장치를 통해 전송되는 레벨 스위치 신호로 인해 펌프가 자동으로 꺼집니다.
하지만 계속해서 물을 펌핑하고 나중에 사용할 수 있도록 물 탱크에 보관할 수도 있습니다. 이것은 태양열 양수 시스템을 사용하는 방법의 한 가지 예일 뿐입니다.
외딴 집에 물을 펌핑하고, 논에 물을 대고, 전력이 공급되지 않는 시골 지역에 물을 공급하는 용도로 사용할 수도 있습니다.
지금까지 태양열 양수 시스템의 기초에 대해 알아보았습니다. 주요 장점을 다시 한번 복습해 보겠습니다. 태양전지판 가격이 하락하고 있습니다.
여기에 더해, 운영 비용이 들지 않기 때문에 비용 회수 기간이 그 어느 때보다 더 짧아졌습니다. 태양열 양수 시스템은 일단 작동하기 시작하면 유지보수가 거의 필요 없습니다.
그리고 마지막으로, 태양열 양수 시스템은 깨끗한 천연 에너지를 사용합니다.