6 질문 중급

Ecademy 테스트

16 - 모니터링 및 제어

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 1 의 6 중급

VFD와 피봇을 설치하면 스프링클러의 _______이(가) 일정하게 유지되므로 관개 작업의 균일성 역시 높은 수준에서 유지됩니다.

질문 2 의 6 중급

VFD는 교류 ( )의 주파수를 변환하기 위해 사용되는 장치입니다.

질문 5 의 6 중급

공란에 올바른 문구를 채워 넣으십시오. VFD의 소프트 스타트 및 스톱 기능은 ________.

질문 6 의 6 중급

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 16 - 모니터링 및 제어

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 16 - 모니터링 및 제어 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: VFD와 피봇을 설치하면 스프링클러의 _______이(가) 일정하게 유지되므로 관개 작업의 균일성 역시 높은 수준에서 유지됩니다.
A: 유량과 압력
Correct
Q: VFD는 교류 ( )의 주파수를 변환하기 위해 사용되는 장치입니다.
A: 전류
Correct
Q: 다음 중에서 VFD를 설치했을 때의 효과를 바르게 나타내는 문구를 고르십시오.
A: 소프트 스타트 및 소프트 스톱 기능을 제공하므로 시스템 내에서 수격 현상이 일어날 위험이 최소화됩니다.
Correct
Q: 다음 중 어느 경우에 VFD를 사용해야 합니까?
A: 관개 시스템의 구역이 둘 이상인 경우.
Correct
Q: 공란에 올바른 문구를 채워 넣으십시오. VFD의 소프트 스타트 및 스톱 기능은 ________.
A: 수격 현상이 발생할 위험을 없애줍니다.
Correct
Q: VFD가 펌프에 설치된 상황에서 관개 구역의 밸브가 한 곳은 잠기고 다른 곳은 열린다면 어떻게 되겠습니까?
A: 압력 센서가 VFD에 압력을 낮추라는 신호를 보내고, 이에 따라 펌프의 속도가 감소합니다