수명주기 비용 소개

펌프 시스템의 숨겨진 비용 소개

LCC(Life Cycle Cost)는 수명주기 비용을 의미하며 시간에 따른 펌프 또는 펌프 시스템의 총 비용을 파악하는 데 사용되는 개념입니다.

수명주기 비용을 계산할 때 어떤 항목이 가장 중요한지 설명해드리겠습니다.

수명주기 비용이 왜 중요할까요?

사람들은 새로운 펌프 시스템에 투자하거나 기존의 시스템을 교체할 때 가장 눈에 띄는 비용, 즉 초기 비용에 집착하는 경향이 있습니다.

하지만 20년이 넘는 사용 기간 동안 초기 비용은 전체 비용에서 아주 작은 부분을 차지하는 빙산의 일각일 뿐입니다.

수면 아래에는 초기 비용만큼이나 중요한 여러 가지 비용이 숨어 있습니다.

구체적으로 나열하자면 설치 및 시운전 비용, 에너지 비용, 운영 비용, 유지보수 비용, 가동 중지 시간 비용, 환경 비용 그리고 해체 및 폐기 비용이 있습니다.

이 모든 비용을 합쳐서 사용 기간에 대한 펌프 시스템의 총 비용을 구할 수 있습니다.

대형 사무실 빌딩, 병원 및 쇼핑 센터와 같은 상업용 건물에서 수명주기 비용을 계산할 때 가장 중요한 세 가지 항목은 구매 가격에 해당하는 초기 비용, 유지보수 비용 그리고 시스템의 에너지 비용입니다.

결국 펌프에는 가격표가 여러 개 붙어 있는 셈입니다.

따라서 초기 비용만 적힌 가격표를 보는 것이 아니라, 시간이 지나면서 발생할 수 있는  유지보수 비용도 고려해야 합니다.

그리고 마지막으로, 이 세 가지 중에서 가장 많은 비용을 발생시키는 에너지 비용을 반드시 살펴봐야 합니다.

새로운 펌프에 투자할 때는 이 세 가지 가격표를 모두 확인해야 합니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 6 분
난이도
난이도: 중급