- Grundfos South Korea
- 교육
- Ecademy
- 전체 학습과정
- 29 - 온도 제어 소개
- 테스트 바로가기
8 질문 고급
Ecademy 테스트
29 - 온도 제어 소개
테스트 포함 내용 8 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 1 의 8 고급
120C° 이상의 온수를 운반할 때 펌프가 고장 나는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
질문 2 의 8 고급
암모니아가 효율적인 냉각제인 이유는 무엇입니까?
질문 3 의 8 고급
최적화 가능성이 가장 높은 온도 제어 시스템은 무엇입니까? 단일 순환 시스템에 있는 온도 제어 펌프
질문 4 의 8 고급
시스템 최적화에 대한 투자의 예상 회수 시간은 얼마입니까?
질문 7 의 8 고급
온도 제어 시스템은 과거에 어떻게 조절했습니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 29 - 온도 제어 소개
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 29 - 온도 제어 소개 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: 120C° 이상의 온수를 운반할 때 펌프가 고장 나는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 펌프에 외부 냉각을 장착합니다.
Q: 120C° 이상의 온수를 운반할 때 펌프가 고장 나는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 펌프에 더블 샤프트 씰 또는 Air-cooled top을 장착합니다.
Q: 120C° 이상의 온수를 운반할 때 펌프가 고장 나는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 펌프를 격리하고 열 추적기를 설치합니다.
Q: 암모니아가 효율적인 냉각제인 이유는 무엇입니까?
A: 암모니아는 증발할 때 대량의 열을 흡수할 수 있습니다.
Q: 암모니아가 효율적인 냉각제인 이유는 무엇입니까?
A: 암모니아는 펌핑하기 쉽습니다.
Q: 암모니아가 효율적인 냉각제인 이유는 무엇입니까?
A: 암모니아는 오존 고갈이 전혀 없는 천연 냉각제입니다.
Q: 최적화 가능성이 가장 높은 온도 제어 시스템은 무엇입니까? 단일 순환 시스템에 있는 온도 제어 펌프
A: 단일 순환 시스템에 있는 온도 제어 펌프
Q: 최적화 가능성이 가장 높은 온도 제어 시스템은 무엇입니까? 단일 순환 시스템에 있는 온도 제어 펌프
A: 부하에 따라 작동을 조정하지 않는 비조절 온도 제어 시스템
Q: 최적화 가능성이 가장 높은 온도 제어 시스템은 무엇입니까? 단일 순환 시스템에 있는 온도 제어 펌프
A: 부하에 따라 작동을 조정하는 3방향 밸브 조절식 온도 제어 시스템
Q: 시스템 최적화에 대한 투자의 예상 회수 시간은 얼마입니까?
A: 1-12개월
Q: 시스템 최적화에 대한 투자의 예상 회수 시간은 얼마입니까?
A: 1-5년
Q: 시스템 최적화에 대한 투자의 예상 회수 시간은 얼마입니까?
A: 시스템 최적화는 경제적인 이익이 거의 없지만 환경 문제 때문에 수행해야 함
Q: 자흡식 CM 펌프의 흡입 리프트는 최대 높이가 얼마입니까?
A: 최대 5미터
Q: 자흡식 CM 펌프의 흡입 리프트는 최대 높이가 얼마입니까?
A: 최대 8미터
Q: 자흡식 CM 펌프의 흡입 리프트는 최대 높이가 얼마입니까?
A: 최대 10미터
Q: 원심 펌프에서 종종 '가장 약한 연결고리'인 구성 요소는 무엇입니까?
A: 샤프트 씰
Q: 원심 펌프에서 종종 '가장 약한 연결고리'인 구성 요소는 무엇입니까?
A: O 링
Q: 원심 펌프에서 종종 '가장 약한 연결고리'인 구성 요소는 무엇입니까?
A: 플랜지
Q: 온도 제어 시스템은 과거에 어떻게 조절했습니까?
A: 정속 펌프 그리고 열교환기에 들어오는 물의 양을 조절하는 스로틀링 밸브
Q: 온도 제어 시스템은 과거에 어떻게 조절했습니까?
A: 열교환기에 들어오는 물의 양을 조절하는 정압 밸브
Q: 온도 제어 시스템은 과거에 어떻게 조절했습니까?
A: 펌프에 들어오는 물의 양을 제어하는 3방향 밸브
Q: 다음 중 CM 펌프 제품군의 주요 이점이 아닌 것은 무엇입니까?
A: 안정성
Q: 다음 중 CM 펌프 제품군의 주요 이점이 아닌 것은 무엇입니까?
A: 글로벌 사용
Q: 다음 중 CM 펌프 제품군의 주요 이점이 아닌 것은 무엇입니까?
A: 외부 제어