6 질문 중급
Ecademy 테스트
48 - 상업용 건물의 난방 시스템
테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 1 의 6 중급
MAGNA3 펌프로 최적의 응축 환경을 조성하는 방법은 무엇입니까?
질문 2 의 6 중급
휴대폰 앱인 Grundfos GO와 MAGNA3를 사용할 경우 균형 측면에서 어떠한 이점이 있습니까?
질문 3 의 6 중급
난방 시스템 수명주기 비용의 특징은?
질문 4 의 6 중급
시스템 불균형의 원인은?
질문 5 의 6 중급
상업용 건물의 난방 시스템 밸런싱을 어렵게 만드는 요소가 무엇입니까?
질문 6 의 6 중급
시스템 불균형은 어떤 결과를 초래합니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 48 - 상업용 건물의 난방 시스템
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 48 - 상업용 건물의 난방 시스템 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: MAGNA3 펌프로 최적의 응축 환경을 조성하는 방법은 무엇입니까?
A: MAGNA3에 내장된 FLOWLIMIT 기술을 통해 최대 유량을 설정해 잠재적 오버플로 가능성을 없앨 수 있으므로 환수온도가 57°C 미만으로 유지됩니다.
Q: MAGNA3 펌프로 최적의 응축 환경을 조성하는 방법은 무엇입니까?
A: MAGNA3 펌프는 터치 한 번으로 응축시킬 수 있는 기능이 내장되어 있습니다.
Q: MAGNA3 펌프로 최적의 응축 환경을 조성하는 방법은 무엇입니까?
A: MAGNA3 펌프는 압력이 필요 수준에 맞춰 정확히 유지되도록 설정이 가능합니다.
Q: 휴대폰 앱인 Grundfos GO와 MAGNA3를 사용할 경우 균형 측면에서 어떠한 이점이 있습니까?
A: Grundfos GO를 통해 FLOWLIMIT 기능에 원격 접속할 수 있고 유량 한도를 즉각 설정할 수 있기 때문에 시운전이 그 어느 때보다 용이합니다.
Q: 휴대폰 앱인 Grundfos GO와 MAGNA3를 사용할 경우 균형 측면에서 어떠한 이점이 있습니까?
A: 밸런싱이 “양호한 상태”인지 “설정 필요”인지 Grundfos GO에 표시됩니다.
Q: 휴대폰 앱인 Grundfos GO와 MAGNA3를 사용할 경우 균형 측면에서 어떠한 이점이 있습니까?
A: 건물 전체의 압력을 원격으로 즉각 변경하여 현재의 수요에 맞출 수 있습니다.
Q: 난방 시스템 수명주기 비용의 특징은?
A: 운영 비용이 초기 투자에 비해 상당히 높으며, 운영 비용이 초기 투자 비용의 20배에 달하는 경우도 적지 않습니다.
Q: 난방 시스템 수명주기 비용의 특징은?
A: 초기 투자에 가장 많은 비용이 듭니다. 운영 비용은 많아봐야 초기 비용의 1/3 정도입니다.
Q: 난방 시스템 수명주기 비용의 특징은?
A: 운영 비용과 초기 투자 비용은 50: 50 정도입니다.
Q: 시스템 불균형의 원인은?
A: 시스템 불균형은 종종 긴 파이프 구간의 압력 손실로 인해 유발됩니다.
Q: 시스템 불균형의 원인은?
A: 시스템 불균형은 일반적으로 파이프가 막힘으로 인해 발생합니다.
Q: 시스템 불균형의 원인은?
A: 시스템 불균형은 주위 온도 변화와 관련이 있는 경우가 많습니다.
Q: 상업용 건물의 난방 시스템 밸런싱을 어렵게 만드는 요소가 무엇입니까?
A: 펌프에서 최종 소비자까지의 거리가 너무 길기 때문에 유량에 따라 압력이 크게 변할 수 있습니다.
Q: 상업용 건물의 난방 시스템 밸런싱을 어렵게 만드는 요소가 무엇입니까?
A: 파이프 구간에 꺾인 부분이 많을수록 압력을 제어하기가 더 어려워집니다.
Q: 상업용 건물의 난방 시스템 밸런싱을 어렵게 만드는 요소가 무엇입니까?
A: 사람마다 요구 사항이 다르기 때문에 그 모두를 충족하기가 어렵습니다.
Q: 시스템 불균형은 어떤 결과를 초래합니까?
A: 시스템의 균형이 맞지 않을 경우 에너지 소비량이 늘어나고 건물의 내부 온도에도 영향을 미칩니다.
Q: 시스템 불균형은 어떤 결과를 초래합니까?
A: 온수가 순환되지 못하기 때문에 건물의 일부가 매우 춥습니다.
Q: 시스템 불균형은 어떤 결과를 초래합니까?
A: 시스템의 자체 조절이 불가능하기 때문에 건물 전체가 불필요하게 난방 됩니다.