공장에서 왜 물을 재사용해야 하는가?
산업체에서 물을 재사용해야하는 중요한 이유에 대해 알아보십시오.
카스텐씨, 물의 재사용입니다.
우리 고객들 사이에서 큰 화제로, 많은 토론이 있었습니다.
저는 이 주제에 대해 배울 것이 많다고 생각합니다.
구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
물론입니다.
물 재사용은 전 세계적으로 매우 중요한 사안입니다.
이것은 매우 중요하고 미래에 더욱 중요해지는 이유 중 하나는 물의 희소성 때문입니다.
전 세계에서 우리가 사용할 수 있는 물은 점점 줄어들고 있습니다.
유럽에서는 인구의 11% 정도가 물 부족으로 인해 영향을 받습니다.
남부 유럽에서는 약 20%가 영향을 받습니다.
그리고 여름에는 50%까지 그 영향력이 증가합니다.
이러한 수치는 우리가 물 부족 현상을 겪고 있음을 확실하게 보여줍니다.
하지만 이런 현상이 모든 곳에서 발생하지는 않습니다.
거주 지역에 따라 문제의 경도가 달라집니다.
물 부족이 물을 재사용하는 이유 중 하나지만, 다른 이유도 있지 않을까요?
물론입니다.
물 부족 이외에도 물의 더욱 효율적인 사용을 요구하는 수많은 법률과 규제도 존재합 다.
예를 들어, 인도와 중국에서는 고체 폐기물만 남기고 물이 산업 공정으로 다시 환수되어 재사용할 수 있을 때까지 산업 폐수를 처리해야 하는 제로 액체 방출과 같은 법률도 존재합니다.
물 재사용은 점점 더 중요해지고 있으며 수처리에 대해 환경적으로 영향을 미칩니다.
즉, 우리는 물이 부족하기 때문에 각종 법률과 규제가 있습니다.
경제적인 부분에서도 영향이 있을 것으로 생각됩니다.
어떤 양상일까요?
전 세계 물 가격을 보면 계속 상승하고 있습니다.
즉, 마실 물이 비쌀 뿐만 아니라 수처리와 물 운송에 필요한 추가 에너지 비용도 있습 다.
현장에서 폐수를 처리하고 재사용하게 되면 많은 에너지를 절약하고 특히, 폐수 처리 비용이 해수 처리 비용보다 3-4배 저렴하다는 점도 고려해봐야 합니다.
그래서, 물을 재사용해야 하는 재정적 이유들이 있음을 알 수 있습니다.
그렇군요. 흥미로운 사실입니다.
제가 보기에 분명 재정적 측면과 물 부족 측면 뿐만 아니라 규제 측면도 있습니다.
저에게 있어 물 재사용은 지극히 당연한 것입니다.
하지만, 아직은 보편적으로 적용된 것은 아닌 것 같습니다.
그 이유가 무엇일까요?
불행히도 몇 가지 난관이 있습니다.
큰 문제 중 하나는 일부 국가에서는 재사용된 물을 식수로 사용할 수 없다는 점입니다.
그래서, 물을 단지 관개용수나 트럭 세척과 같은 공정에만 사용할 수 있습니다.
하지만 일반적으로 업계에서는 복잡한 공정을 거치는 폐수를 취급합니다.
그리고 그 폐수를 처리하려면 특정 기술을 개발하고 입증해야 합니다.
그래서, 시장에 진입할 수 있는 신기술을 개발하는데 시간이 다소 걸립니다.
그런포스는 신기술을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
우리의 목표는 UN의 지속가능한 개발 목표 6번에 강조한 바와 같이 안전하고 깨끗한 물을 공급하는 것입니다.
이것은 그런포스에 중대한 사안으로서 우리가 새로운 기술을 개발하는 이유이자 우리가 세계에 보다 안전한 물을 공급하려는 이유입니다.
앞으로 보다 흥미로운 시간이 전개되고 흥미로운 일이 생길 것 같습니다.