에너지 최적화란 무엇이며, 왜 필요할까요? 

에너지 최적화의 다양한 이점과 에너지 최적화가 비용뿐 아니라 환경에 미치는 부담도 줄일 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

펌프는 전 세계 에너지 소비의 10%를 차지하고 있습니다.

이 엄청난 숫자는 주로 마모되었거나 크기가 잘못된 비효율적인 펌프 때문이며 이로 인해 에너지가 과도하게 낭비됩니다.

이번 짧은 교육 과정에서는 에너지 최적화와 그 이점에 대해 소개해 드리겠습니다.

간단히 말해 펌프의 에너지 낭비는 에너지 최적화가 필수적이라는 것을 보여주는 가장 명백한 신호입니다.

에너지 절약뿐만 아니라 세계 환경 발자국 감소를 위해서도 말이죠.

실제로, 연구 결과 펌프당 평균 잠재 절감은 15,725kWh에 달합니다.

이는 펌프당 1,570유로에 해당합니다.

더 큰 관점에서 보자면 이 숫자는 세 대의 차량이 1년 동안 배출하는CO2와 같습니다.

펌프를 최적화하면 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

그리고 엄청난 비용을 절감할 수도 있습니다.

자세히 알아보겠습니다.

처음에 언급한 바와 같이 크기가 잘못된 펌프는 펌프 비효율성의 가장 큰 원인 중 하나입니다.

그런데 왜 애당초 펌프의 크기를 잘못 결정하는 것일까요?

일부 설계 엔지니어들은 설계 공정에서의 불확실성을 보완하기 위해 펌프 설계 시 안전 마진을 포함합니다.

그러나 펌프의 크기가 잘못되면 에너지와 유지보수 측면 모두에서 시스템 비용을 가중시킵니다.

이로 인해 다음과 같은 문제가 발생합니다.

펌프의 수명 동안 에너지 비용은 총 비용의 대부분인 85%를 차지합니다.

서비스 및 유지보수 비용은 10%를 차지합니다.

따라서 크기가 잘못된 펌프는 안전 마진은 제공할 수 있지만 펌프가 최적의 상태로 작동하지 않으므로 에너지 청구 비용을 엄청나게 높이게 됩니다.

정리하자면, 에너지 최적화와 관련하여 기억해야 할 두 가지 중요한 점이 있습니다.

첫째, 펌프를 최적화하면 에너지 청구 비용이 줄어들어

엄청난 금액을 절약할 수 있습니다.

그리고 둘째, 펌프를 에너지 최적화하면 환경 발자국이 감소하며 기후 변화에 맞서는 데 일조할 수 있습니다.

 

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 12 분
난이도
난이도: 기본