데이터 센터의 이중화
이중화의 중요성과 이중화가 데이터 센터에서 중요한 고려 사항인 이유를 알아보십시오.
이 모듈에서는 이중화의 중요성과 이중화가 데이터 센터에서 중요한 고려 사항인 이유에 대해 자세히 설명합니다. 데이터 센터가 어떤 문제에 직면해 있는지 그리고 지능형 분배 시스템이 어떻게 그러한 문제를 해결하기 위한 솔루션 역할을 하고 있는지에 대해서도 설명합니다.
먼저 이중화에 대해 살펴보겠습니다. 데이터 센터를 이중화하려면 지속적이고 안정적인 운영을 보장하고 하드웨어 고장 또는 중단으로 인한 가동 중지 시간과 데이터 손실 위험을 최소화하기 위해 인프라 내의 주요 구성품을 복제해야 합니다. 구성품 고장과 관련된 심각한 결과를 방지하기 위해서는 데이터 센터 설계에서 이중화가 매우 중요합니다. SLA(Service Level Agreement) 가동 시간 보장은 고객을 위해 예상 가동 중지 시간 및 서비스 신뢰성을 정의합니다.
다양한 수준의 이중화가 있습니다.
- N
- N+1
- 2N 및
- 2N+1
N은 기준치 용량을 나타냅니다. N 용량의 데이터 센터는 설계된 대로 운영하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있지만 이중화가 없습니다. 즉, 장비 고장이나 유지보수를 감당할 여력이 전혀 없습니다. N+1은 그 다음 수준의 이중화입니다.
고장이나 유지보수를 감안하여 추가적인 구성품으로 전체 IT 부하를 실행할 수 있음을 의미합니다. 2N 레벨은 만약에 대비하기 위해 완전한 미러링된 인프라 혹은 보조 시스템을 제공합니다. 2N+1은 가장 높은 수준의 이중화입니다. 두 시스템 중 하나에서 문제가 발생할 경우 모든 구성품이 백업되도록 보장합니다. 이 이중화 수준은 시스템이 멈출 경우 상당한 손실을 입기 때문에 100% 가동 시간이 필요한 기업에서 주로 요구됩니다.
이중화 수준은 티어 시스템을 지원합니다. 티어가 높을수록 가동 중지 시간의 위험이 낮아지며, 데이터 센터의 신뢰성과 가용성은 높아집니다.
티어와 해당 이중화 수준은 일반적으로 다음과 같습니다.
티어 I 데이터 센터에는 일반적으로 이중화가 없습니다.
티어 II 데이터 센터에는 몇 가지 이중화 구성품이 있습니다.
티어 III 데이터 센터의 이중화 수준은 일반적으로 N+1입니다. 예를 들어, N에 네 개의 유닛이 필요할 때 이 시설에는 추가적인 유닛이 하나 더 있습니다.
티어 IV 데이터 센터의 이중화 수준은 일반적으로 2N+1입니다. 이것은 100% 이중화와 추가적인 유닛을 의미합니다.
데이터 센터를 안정적으로 유지하는 데 있어 이중화가 얼마나 중요한지를 살펴볼 때는 이 시설들이 어떤 문제에 직면해 있는지를 이해하는 것이 중요합니다.
이 문제들을 다음과 같은 그룹으로 묶을 수 있습니다.
- 늘어난 냉각 요구 관리
- 환경적, 정치적, 사회적 압력 해소
- 공간 제한 및 확장 문제에 적응
늘어난 냉각 요구부터 살펴보겠습니다. 기술이 발전함에 따라 데이터 센터는 촘촘하게 배치된 강력한 IT 장비들을 유지관리해야 합니다. 따라서 더 많은 열이 발생하므로 모든 것을 적절한 온도로 유지하기가 쉽지 않습니다. 업계는 더 우수하고 에너지 효율적인 냉각 솔루션을 필요로 합니다.
환경적, 정치적, 사회적 압력으로 인해 데이터 센터는 탄소 발자국을 줄이고 에너지 효율을 개선해야 합니다. 온실 가스 배출의 주범 중 하나라는 비판을 받는 이러한 시설에서는 보다 효과적이고 지속 가능한 냉각 솔루션이 점점 더 요구되고 있습니다. 이로 인해 인프라 및 운영에 대한 업계의 접근 방식이 바뀌고 있습니다.
또 다른 문제는 확장입니다. 데이터 센터는 늘어나는 스토리지 요구를 충족하기 위해 확장성에 목표를 맞추고 있기 때문에 막대한 설치 및 시운전 비용 없이 더 많은 서버를 추가할 수 있는 혁신적인 솔루션을 찾아야 합니다.
그렇기 때문에 지능형 분배 시스템은 더 큰 시설을 구축할 필요 없이 보다 지속 가능한 방식으로 데이터 센터를 효율적으로 냉각할 수 있는 효과적인 솔루션으로서 특별한 의미를 갖습니다. 다음 모듈에서 이에 대해 자세히 살펴보겠습니다.