지능형 분배 시스템을 사용하는 데이터 센터에서의 에너지 절감

그런포스가 한 데이터 센터 사업자를 위해 여러 지능형 분배 시스템을 설계하면서 이 시스템이 상당한 에너지 절감에 기여할 수 있음을 보여준 사례 연구를 살펴보십시오.

이 모듈에서는 그런포스가 한 데이터 센터 사업자를 위해 여러 지능형 분배 시스템을 설계하면서 이 시스템이 상당한 에너지 절감에 기여할 수 있음을 보여준 사례 연구를 살펴보겠습니다. 한 데이터 센터 사업자는 자신들이 구축할 계획인 데이터 센터에 맞는 지능형 분배 시스템을 기획하기 위해 그런포스에 도움을 요청했습니다. 그런포스는 기초적이고 전통적인 데이터 센터 설계를 채택했고, 모델링 소프트웨어를 사용하여 지능형 분배 시스템을 포함하는 대안 설계를 만들었습니다.

데이터 센터를 살펴보겠습니다. 이 데이터 센터 사업자는 인도, 중동 및 아프리카 지역에 다수의 2.2메가와트 코로케이션 데이터 센터를 구축할 계획입니다. 모든 시설은 설계가 비슷하고 냉각기, CRAH 유닛, 팬 월을 포함하며 고객이 공간을 채울 때 설비가 구비되어야 합니다. 원래 설계는 정격 전력이 30kW인 N K 100-315 펌프 10개를 사용하는 가변 1차 냉각수 시스템이었습니다. 또한 데이터 센터에는 N+2 이중화가 필요했는데, 이는 시스템의 일부가 중단되더라도 고객이 지속적인 운영을 기대할 수 있음을 의미합니다.

이러한 N+2 이중화를 갖추기 위해 이 시설은 8개의 작동 펌프와 2개의 이중화 펌프를 갖춤으로써 견고하고 안정적인 시스템을 보장합니다. 그런포스 지능형 분배 시스템 모델링 소프트웨어는 다음과 같은 설계를 제안했습니다. 정격 전력이 11kW이며 N+2 이중화를 보장하는 TPE 125-190/4 1차 펌프 10개. CRAH 유닛에서 제어되는 0.55kW에서 4kW 범위의 TPE 2차 펌프 66개.

이와 같이 제안된 시스템은 데이터 센터가 티어 III 인증을 유지할 수 있도록 요청된 N+2 이중화 요구 사항에 맞춰 설계되었습니다. 그런포스는 데이터 센터에서 지능형 분배 시스템을 사용하면, 소비되는 펌프 에너지의 약 50%에 해당하는 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 예측했습니다. 가변 1차 시스템은 연간 약 672,130kWh를 소비할 것으로 예측된 반면, 지능형 분배 시스템은 이를 연간 392,904kWh로 줄일 것으로 예측됩니다.

이를 통해 데이터 센터 사업자는 연간 279,226kWh의 상당한 절감 효과를 얻게 됩니다. 이 계획은 미정 기간 동안 데이터 홀을 점차 온라인으로 전환하는 것이며, 지능형 분배 시스템을 구현하면 데이터 센터가 부분 부하에서 최대 효율로 운영될 수 있습니다. 따라서 다양한 부하에서 데이터 센터의 원활한 운영을 보장하기 위해 복잡한 밸런싱 및 시운전이 필요하지 않습니다.

지능형 분배 시스템이 제공하는 유연성은 이 데이터 센터 사업자의 주요 고려 사항이었으며, 지능형 분배 시스템을 사용하기로 결정하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 데이터 센터는 아직 건설되지 않았지만 이 데이터 센터 사업자는 그런포스가 제안한 지능형 분배 시스템을 사용하여 구축할 것임을 확정했습니다.

운영 사례의 명확한 증거는 지능형 분배 시스템이 냉각수 시스템의 전반적인 효율성에서 추가적인 절감 효과를 얻는 데 기여하여 에너지 효율을 향상시킨다는 것을 보여줍니다. 이전 수치는 계산을 기반으로 한 것이며, 프로젝트가 완료될 때 정확한 수치를 알 수 있게 될 것입니다. 지능형 분배 시스템을 선택하는 데이터 센터에게 에너지 절약은 커다란 이점이 되기 때문입니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 6
통과 시간
통과 시간: 35 분
난이도
난이도: 중급