데이터 센터 소개
데이터 센터가 무엇인지, 왜 중요한지, 어떠한 분류 체계가 있는지, 데이터 센터 운영에서 고려해야 하는 주요 사항은 무엇인지에 대해 배웁니다.
이 모듈에서는 데이터 센터에 대해 소개합니다. 데이터 센터가 무엇인지, 왜 중요한지, 어떠한 분류 체계가 있는지, 데이터 센터 운영에서 고려해야 하는 주요 사항은 무엇인지를 확실하게 이해할 수 있습니다.
오늘날의 디지털 시대에 데이터 센터는 중요한 역할을 합니다. 2006년에는 20억 개의 스마트 장치가 사물 인터넷(IoT)에 사용되었습니다. 2020년으로 빠르게 넘어가보면 그 수는 2,000억 개로 치솟았습니다. 지구상의 거의 모든 사람이 데이터를 사용할 정도로 데이터 사용이 만연해졌습니다. 이 수치가 계속 증가함에 따라 데이터 센터도 당연히 점점 더 중요해지고 있습니다.
그렇다면 데이터 센터란 무엇일까요? 데이터 센터에는 서버라고 불리는 수많은 고성능 컴퓨터와 네트워크 장비가 있습니다. 이러한 구성 덕분에 대규모의 효율적인 컴퓨팅이 가능합니다. 스마트 장치를 위해 데이터 센터는 원활한 서비스 운영을 보장하기 위한 주요 프로세싱 작업을 처리하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터 센터에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 중단이 발생하면 심각한 문제로 이어질 수 있습니다.
다섯 가지 유형의 데이터 센터와 이들 각각이 무엇을 제공하는지에 대해 알아보겠습니다.
하이퍼스케일: 하이퍼스케일 데이터 센터는 가장 큰 유형으로, 최고 수준의 성능과 리소스 효율성을 보여줍니다. 클라우드 및 빅 데이터 스토리지에 필수적인 강력하고 확장 가능한 애플리케이션과 서비스를 제공합니다.
코로케이션: 코로케이션 데이터 센터는 기업이 SaaS(Software as a Service) 또는 PaaS(Platform as a Service)에 쉽게 연결할 수 있도록 공유 시설과 지원을 제공하므로, 복잡성과 비용을 최소화하면서 비용 효율적으로 확장하는 것이 가능합니다. 고객 공간 요구 사항에 따라 도매에서 소매에 이르기까지 규모가 다양합니다.
엔터프라이즈: 엔터프라이즈 데이터 센터는 일반적으로 조직의 데이터 처리 및 스토리지 요구 사항을 지원하기 위해 현장에 구축되어 향상된 제어 및 가시성을 제공합니다. 엔터프라이즈 데이터 센터는 주로 대기업에서 데이터 보안, 규정 준수 및 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 사용합니다.
텔레콤: 텔레콤 데이터 센터는 높은 연결성을 요구하며 콘텐츠 전송, 모바일 서비스 및 클라우드 서비스에서 중요한 역할을 합니다.
엣지: 엣지 컴퓨팅은 중앙 집중식 데이터 웨어하우스나 클라우드 대신 네트워크의 엣지에서 데이터를 처리하는 것을 포함합니다. 엣지 데이터 센터는 IoT, 스트리밍 콘텐츠, 자율 주행 차량, 드론, 가상 현실(VR), 인공 지능(AI)과 같은 작업을 처리합니다. 사용 지점에 근접해 있기 때문에 엣지 시설은 최종 사용자의 지연을 크게 줄여줍니다.
여기에서는 데이터 센터가 무엇인지 그리고 오늘날의 현대 디지털 인프라에서 데이터 센터가 얼마나 중요한지에 대해 설명합니다.