이코노마이저 – 보일러 시스템에서 에너지 절약

이코노마이저로 에너지 및 운영 비용을 절감하는 방법에 대한 새로운 통찰력을 얻으십시오

보일러 시스템에서 이코노마이저는 손실될 수 있는 에너지를 활용하고 재사용함으로써 에너지 소비 및 운영 비용을 효율적으로 바꿔줍니다.

이번 과정에서는 실제 사례를 살펴보면서 이코노마이저를효과적으로 적용할 수 있는 세 가지 방법에 대해 알아보겠습니다.그 전에 먼저 이코노마이저가 어떻게 작동하는지 알아보겠습니다.

이코노마이저는 보일러의 연도 가스로부터 에너지를 흡수하는단순하면서도 효율적인 장치입니다.차가운 물이 있는 배관 네트워크를 통해 가스를 유도함으로써이코노마이저는 열 에너지를 물에 전달합니다.

그런 다음 에너지를 시스템의 다른 부분으로전달하거나 지역 난방 시설에 직접 판매합니다.한 예로, 대형 신발 공장이보일러 시스템의 효율성을 향상시키고자 한 내용을 소개하겠습니다.

이 신발 공장은 개방 및 폐쇄 공정 가열 등 모든 시스템에 대형 보일러를 사용해증기를 생성했습니다.그리고 연도가스 온도가 섭씨 300도에 달했기 때문에최적화 잠재력이 매우 컸습니다.

그런포스는 시스템에서 세 가지 공정을 지원하는 세 개의 이코노마이저가 있는보일러를 장착할 것을 제안했습니다.

여기서 세 가지 공정은응축수 가열, 급수 예열, 공공 급수 가열입니다.

각각의 공정에 대해 자세히 살펴보겠습니다.보일러 시스템에서 증기 손실은 불가피합니다.이 손실을 보정하고 시스템에서 적절한 균형을 유지하기 위해응축수 탱크에 보충액을 추가해야 합니다.

하지만 이로 인해 물이 재가열되는 탈기기에서수온이 낮아지고 에너지 소비가 증가하게 됩니다.

신발 공장에서는 전략적으로 배치된 이코노마이저가 이 문제를 해결하는 데 도움이 되었습니다.루프를 만들고응축액을 이코노마이저를 거쳐 다시 탱크 안으로 유도함으로써온도는 섭씨 53도에서 섭씨 77도로 상승했습니다.

그 결과, 더 낮은 에너지 소비와 훨씬 더 안정적인 수온으로탈기기 공정의 효율이 높아졌습니다.두 번째 이코노마이저는 급수 온도를 높이기 위해보일러와 급수 펌프 사이에 설치되었습니다.

탈기된 물을 이코노마이저를 통해 펌핑함으로써온도는 섭씨 105도에서 섭씨 140도로 상승했습니다.

덕분에 보일러의 부하가 줄어들었습니다. 물이 증기로 기화하기 전에수온을 섭씨 35도만 높이면 되기 때문입니다.

마지막 이코노마이저는 공공 급수 시스템에 적용되었습니다.내부에서 대량의 가죽을 생산하는 이 신발 공장은가죽을 염색하고 처리하기 위해 매일 50톤에 달하는공공 온수를 사용했습니다.그리고 제대로 된 결과를 얻기 위해서는 수온이 섭씨 55도 이상이어야 했습니다.공공 급수 온도는 섭씨 10도였기 때문에이 공정에서 엄청난 양의 에너지가 소비되었습니다.

그런데 이코노마이저를 통해 공공 급수를 유도함으로써이 공장은 추가적인 가열 조치 없이도적절한 온도에 도달함으로써에너지 소비를 대폭 줄일 수 있었습니다.

결과적으로, 세 개의 이코노마이저는 매년 150,000 입방미터의 천연가스를절약하는 효과를 가져왔습니다.이것은 연간 70,000유로 이상에 해당합니다.

결론을 내리자면 이렇습니다. 이코노마이저는 연도 가스를 에너지로 변환합니다. 이를 보일러에서 직접 재사용하여 에너지 비용을 절감하거나지역 난방 시설에 판매하여 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

이코노마이저에 의해 활용된 에너지는응축수 가열부터 공공 급수까지 보일러 시스템 내의여러 공정을 지원할 수 있습니다.그리고 매우 큰 절약 효과를 달성함으로써2년 안에 비용을 회수할 수 있습니다.

 

 

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 3
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 고급