FlowControl Measurement를 통해 디지털 도징 시스템을 최적화하는 방법
FlowControl Measurement 모듈 그리고 이것이 제공할 수 있는 이점(예: 시스템 내에서 지능적인 유량 제어)에 대해 알아보십시오.
디지털 도징의 구현은 도징 시스템의 정확도 개선이라는 측면에서 큰 발전입니다.
하지만 이번 과정에서는 주제를 돌려 정확한 유량 측정에 대해 알아보고 FlowControl Measurement, 즉 FCM의 이점을 살펴보겠습니다.
간단히 말해, FCM은 유량을 지능적으로 측정합니다. 디지털 도징 시스템에 내장된 유량 제어 측정 센서가 유량을 더 효과적이고 정확하게 측정할 수 있게 도와줍니다.
FCM 모듈은 압력 센서가 내장된 양변위 유량계입니다. 스트로크 1회마다 펌핑되는 정확한 화학물질 양을 펌프에 알려줍니다. 이 내장 센서는 외부 변위 유량계와 거의 동일한 방식으로 유량을 측정할 수 있기 때문에 외부 변위 유량계를 필요 없게 만듭니다.
이에 대해서는 나중에 다시 언급하겠습니다. 실제로 어떻게 작동하는지를 이해하는 것은 꽤 간단합니다. 첫째, 도징 헤드를 채워야 합니다. 그런 다음에 액체를 압축해야 합니다.
이 두 단계 이후에 도징 헤드의 부피를 측정할 수 있습니다. 이렇게 간단합니다. 그리고 직관적인 디스플레이 덕분에 항상 스트로크 위치 그리고 도징 헤드에 있는 액체 양을 추적할 수 있습니다.
FCM을 추가하면 전반적인 작업을 개선하는 데 기여하는 새로운 이점들을 얻을 수 있습니다. 지금부터 곧바로 FCM을 사용할 때의 몇 가지 장점과 이점에 대해 알아보겠습니다.
FCM 기능을 구현하면 펌프 자체 내에서 지능적인 공정 제어가 가능할 뿐만 아니라 시스템 내 유량 변동을 감지하여 무언가 잘못되었을 때 알람을 보낼 수도 있습니다. 따라서 시스템의 잠재적 파손과 마모에 신속하게 대응할 수 있습니다.
하지만 이것이 전부는 아닙니다. 캐비테이션이나 파이프 파열과 같은 다른 장애에도 반응하며 심각한 장애가 감지될 경우 자동으로 시스템 전원을 끕니다.
또한 펌프의 압력이나 유량이 불안정한 경우에는 일정한 성능을 위해 자동으로 안정화됩니다. 이것은 화학물질 유출을 줄이고 화학물질 절약 효과를 가져오므로 매우 큰 이점입니다.
여기에 더하여 그런포스 SMART Digital Range의 일부 펌프는 유량 및 압력 변화에 맞춰 펌프가 자동으로 조정되도록 하며 안정성이 대폭 개선된 AutoFlowAdapt 기능을 포함하고 있습니다.
하지만 통합 인텔리전스가 단지 안정성만 높이는 것은 아닙니다. 앞서 언급한 대로 펌프 내의 지능형 제어 덕분에 외부 유량계 또는 유사 측정 장치가 불필요하게 됩니다.
이러한 유량계가 불필요하게 된다는 사실만으로도 다양한 이점이 있습니다. 당연히, 추가 구성 요소에 필요한 비용이 절약되기 때문에 설치 비용이 대폭 감소합니다.
또한 유량 측정 기능 덕분에 펌프가 펌프 안은 물론이고 연결된 파이프 안에서도 오류를 감지하고 수정할 수 있습니다.
덕분에 펌프가 캐비테이션, 유출, 과압 등 위험한 상황으로 이어질 수 있는 문제를 감지할 수 있습니다. 또한 문제를 쉽게 찾을 수 있고 신경써야 할 구성 요소가 더 적기 때문에 예비 부품 비용을 대폭 절감함으로써 수리 비용도 낮아집니다.
당연히, 내장 모니터링 및 제어는 물론 몇 가지 오류 진단을 추가하여 시스템 신뢰성도 향상됩니다. 따라서 유지보수, 문제 해결, 관리가 좀더 수월해집니다. FCM의 이점을 다시 한 번 되짚어보겠습니다.
펌프 자체 내에서 지능적인 제어가 가능하므로 안정성이 향상됩니다. 시스템 변화에 따라 유량이나 압력을 자동으로 조정합니다. 통합 유량계 덕분에 외부 유량 측정기가 불필요합니다.
구성 요소 수가 줄어들어 설치 비용은 물론 유지보수 및 예비 부품 비용도 대폭 감소합니다.