공공 및 산업 분야의 기계식 도징과 디지털 도징에 대한 소개
모든 도징 목표에 대한 디지털 도징의 여러 가지 이점 그리고 이를 공공 및 산업 분야에 적용하는 방법에 대해 알아보십시오.
산업 현장에서 도징이란, 공정 유체에 적용되는 화학물질의 양을 의미합니다.
단일 투여와 반대되는 개념인 도징은 하루 동안 특정 시간 간격에 따른 다수 투여를 관리하는 것입니다.
이번 과정에서는 도징이 무엇인지, 왜 중요한지 그리고 디지털 도징이라는 새로운 형태의 도징이 기존의 도징 형태에 비해 어떤 이점을 제공하는지를 자세히 살펴보겠습니다.
기존 도징과 디지털 도징에 대해 다루기 전에 먼저 도징을 어떤 용도로 사용할 수 있는지 간단히 알아보겠습니다. 도징은 공공 급수, 산업용 공정수, 수처리 및 폐수 처리, 상업용 건물 등 모든 공공 및 산업 응용 분야에 사용됩니다.
또한 살균, 화학물질 도징, 여과를 포함하는 공정에서도 사용됩니다. 이러한 응용 분야 및 공정에서 공통적인 사실은 수질이 제대로 유지되도록 물을 정기적으로 점검해야 한다는 것입니다. 여기서 도징이 필요합니다.
수질을 점검할 때 화학물질을 추가하여 원하는 수질에 맞출 수 있습니다.
전통적으로 이것을 처리하는 방법은 주로 간단한 온/오프 트리거를 바탕으로 필요할 때 공정에 화학물질을 추가하는 것입니다.
펌프가 신호를 받으면 미리 정의된 일정한 양만큼 화학물질을 펌핑합니다.
이 방법은 기계식 도징에서 일반적입니다. 나름의 이점이 있지만 여러 가지 문제도 있습니다.
기계식 도징에서 눈에 띄는 한 가지 단점은 고비용의 주파수 인버터 없이 설치된 경우 다양한 응용 분야의 요구를 충족하는 가변적이고 동적인 유량을 제공할 수 없다는 것입니다.
이것은 운영 비용을 높일 뿐만 아니라 화학물질도 낭비합니다. 다행히도 이에 대한 해결책이 있습니다. 바로 디지털 도징입니다. 그런포스의 디지털 도징 펌프는 턴다운 비율이 높습니다.
즉, 더 적은 펌프 종류로 더 많은 펌프 응용 분야를 커버할 수 있다는 뜻입니다. 따라서 유량 요구 사항이 서로 다른 할당들을 처리하고 필요에 따라 동적 유량을 제공할 수 있도록 펌프를 쉽게 설정할 수 있습니다.
디지털 도징은 전체 프로세스를 자동화합니다. 지능형 도징 펌프는 모든 도징 목표에 대한 이상적인 해답으로서 정교하고 안정적이고 비용 효율적인 도징 공정을 사용자에게 제공합니다.
디지털 도징이 문제를 어떻게 해결하고 사용자에게 새로운 기회와 이점을 제공하는지 자세히 살펴보겠습니다. 첫째, 디지털 도징은 기계식 도징보다 훨씬 더 놓은 정확도를 보장합니다.
도징 양이 크든 작든 매우 높은 정확도가 제공됩니다. 따라서 필요한 도징을 거의 완벽하게 측정할 수 있으므로 화학물질 낭비가 크게 줄어듭니다.
둘째, 디지털 도징을 사용하면 더 이상 스트로크 길이를 수정할 필요가 없습니다. 따라서 도징 정확도가 향상될 뿐만 아니라 흡입 용량이 영향을 받지 않기 때문에 다음 단계로 나아갈 수 있습니다.
기계식 도징에서는 스트로크 길이를 줄이면 흡입 용량이 수정됩니다. 스트로크 길이를 줄일수록 흡입 용량이 작아지고, 이로 인해 점성 유체, 흡입 높이, 설치 난이도와 관련된 문제가 발생합니다.
하지만 디지털 도징에서는 구현된 내부 스트로크 속도 제어로 인해 도징이 원활하게 연속적으로 작동하며 스트로크 길이 수정을 필요 없게 만듭니다. 따라서 앞서 설명한 것들이 더 이상 문제가 되지 않습니다.
디지털 도징의 도입으로 사라진 또 다른 문제는 공기 폐색의 위험입니다. 간단히 말해, 공기 폐색은 도징 헤드가 가스로 꽉 차 있고 이 가스가 다이어프램 이동에 따라 압축되고 팽창되어 유체의 비변위를 일으키는 것입니다.
기계식 도징 공정에서는 이것이 하이포아염소산나트륨 같은 탈기 액체에서 문제를 일으킵니다. 또한 펌프를 프라이밍하기 위해 작동이 멈출 수 있습니다.
하지만 디지털 도징과 탁월한 탈기 유체 처리 능력 덕분에 이것은 더 이상 문제가 되지 않습니다. 디지털 도징의 또 다른 이점은 펄스 댐퍼와 유량계 같은 구성 요소의 필요성이 최소화되기 때문에 설치 비용이 낮다는 것입니다. 따라서 잠재적인 서비스 및 유지보수 비용도 낮아집니다.
마지막은 안정성입니다. 디지털 도징은 안정성이 뛰어납니다. 당연히, 이 높은 안정성은 작업을 문제 없이 더 원활하게 수행할 수 있도록 해주며 이로 인해 서비스 및 유지보수가 줄어듭니다.
지금까지 디지털 도징의 이점에 대해 살펴봤습니다. 정리해 보겠습니다. 디지털 도징은 훨씬 더 높은 정확도를 제공하기에 화학물질과 에너지 비용을 모두 줄입니다.
디지털 도징 시스템은 스트로크 속도를 내부적으로 설정하기 때문에 스트로크 길이 및 스트로크 빈도를 조정할 필요가 없습니다. 구성 요소 수가 더 적기 때문에 설치 비용이 더 적게 듭니다.
마지막으로, 디지털 도징은 양의 크고 작음에 관계없이 완벽하게 작동합니다.