6 질문 기본

Ecademy 테스트

6 - 혁신적인 인버터 내장형 인라인 펌프 (TPE3)

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 3 의 6 기본

거의 모든 경우에 최우선 솔루션으로 고려되어야 하는 펌프는..

질문 5 의 6 기본

TPE3는 독특한 무선 기술을 갖추고 있어 다수의 펌프를 서로 직접 연결되도록 병렬 설치할 수 있습니다. 최대 몇 대의 펌프를 병렬로 설치할 수 있습니까?

질문 6 의 6 기본

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 6 - 혁신적인 인버터 내장형 인라인 펌프 (TPE3)

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 6 - 혁신적인 인버터 내장형 인라인 펌프 (TPE3) 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: TPE2는 고급 설정값 조정 기능을 갖고 있는데 그 역할은 무엇입니까?
A: 고급 설정값 조정 기능을 사용하면 펌프의 성능이 어떻게 변해야 하는지를 결정하는 매개변수를 지정할 수 있습니다.
Correct
Q: TPE2는 한계 제어 설정 기능을 갖추고 있는데 그 역할은 무엇입니까?
A: 지정된 압력 또는 온도 한계치가 초과될 경우, 한계 제어 설정 기능이 펌프의 작동에 영향을 미칩니다.
Correct
Q: 거의 모든 경우에 최우선 솔루션으로 고려되어야 하는 펌프는..
A: TPE3
Correct
Q: TPE3의 통합형 열 에너지 미터는...
A: HVAC 시스템의 에너지 소비량이 보다 효율적으로 모니터링됩니다.
Correct
Q: TPE3는 독특한 무선 기술을 갖추고 있어 다수의 펌프를 서로 직접 연결되도록 병렬 설치할 수 있습니다. 최대 몇 대의 펌프를 병렬로 설치할 수 있습니까?
A: 4대
Correct
Q: TPE3의 델타 T 제어 모드의 기능은 무엇입니까?
A: 유동 구간과 환수 사이의 온도 차이에 따라 펌프가 작동하게 합니다.