- Grundfos South Korea
- Campaign
- 신형 CR, 한계를 극복하다
차세대 그런포스 CR 펌프는 세계적 수준의 효율 달성 및 신뢰성 확보를 목표로 개발되었으며, 수백만 가지의 맞춤형 솔루션을 지원합니다.
CR 255 펌프는 CR 제품군을 완성하고 나아가 성능의 한계를 뛰어넘는 제품입니다
인상 깊은 신형 CR 255가 드디어 출시되었습니다. CR 제품군을 완성하고 최대 400 m3/h의 유량 범위를 지원함으로써 성능의 한계를 초월합니다.
CR 185와 CR 215 펌프가 마지막으로 추가된 이후(각각 최대 290 m3/h 및 340 m3/h의 유량 범위 지원), 그런포스는 세계에서 가장 모듈화된 펌프 제품군에 이 강력한 펌프를 추가함으로써 성능의 경계를 지속적으로 확장하고 있습니다. 새로운 수력학적 설계는 임펠러 및 가이드 베인에서 흡입구, 토출구, 슬리브 및 디퓨저에 이르기까지 모든 것을 개선하여 세계적 수준의 에너지 효율성을 제공하고 이전보다 훨씬 우수한 펌프 신뢰성을 보장합니다.
당사의 CR 제품군은 수력학적 효율 개선을 통한 최적화된 운용 경제성을 제공하기 위해 절대 한계 이상으로 엄격한 테스트를 거친 펌프를 제공함으로써 세계적 수준의 신뢰성을 자부합니다. CR 펌프 제품군은 모든 적용 분야의 요구 사항을 충족하는 명실상부한 수백만 개의 솔루션을 제공합니다.
CR 255, CR 215 및 CR 185는 CR 제품군과 더불어 성능의 한계를 지속적으로 확장하는 세 가지 신형 CR 펌프입니다. CR 255, CR 215 및 CR 185가 제공하는 뛰어난 유량 범위 지원 성능에 따른 부가 가치를 직접 확인해 보십시오. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. 이 제품군은 첨단 시뮬레이션 기반의 공정을 통해 전 세계의 현장 테스트를 거쳐 개발되었으므로, 설치 및 운영 검증을 성공적으로 마쳤습니다.
확장된 CR 펌프 제품군 소개 영상
탁월함의 전통: 50년 동안 지속적으로 CR 개발
이 모든 것이 1971년 한 고객의 요청에서 비롯되었습니다. 당시 그런포스는 수직, 다단, 원심 인라인 펌프 개념을 개발했습니다. 개발 여정의 각 단계에서 활약했던 그런포스 전문가들이 들려주는 50년 동안의 CR 펌프 개발 여정을 담은 동영상을 시청해 보십시오.
CR 펌프 제품군이 귀사에 어떤 도움이 될지 만나서 얘기 나눴으면 합니다
그런포스가 CR 펌프를 귀사의 복잡한 산업 분야에 어떻게 적용하여 도움이 되게 하는지 알고 싶으십니까? 투자를 극대화하고 확장된 신형 CR 펌프 제품군을 최대한 활용할 수 있는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.
도움이 필요하십니까?
제품을 구매할 계획이든 단지 그런포스 전문가의 조언이 필요한 경우이든, 그런포스는 펌프 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 기꺼이 도와드립니다. 도움이 필요하시면 언제든지 연락주십시오.
관련 적용 분야
이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기
전체 CR 펌프 제품군 살펴보기
차세대 그런포스 CR 펌프는 세계적 수준의 효율 업그레이드와 더불어 펌프의 신뢰성을 더욱 높여줄 다양하고 새로운 기능을 갖추고 있습니다.
CR Showroom
Enter the world of the new generation CR!
The showroom is where you get a 360° view of CR multistage inline pumps.
가압 펌프의 총 비용 중 많은 부분이 에너지와 유지 보수에 사용됩니다. 그런포스 백서를 읽어보시고 가압 성능에 대한 투자를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있는 방법을 알아보십시오.
화학 공장의 효율성 향상 및 가동 중단 시간 감소
미국 중서부에 위치한 한 화학 공장은 화학물 생산 수요를 충족할 수 있는 안정적인 펌프를 필요로 했습니다. 이 공장에 CR 95 펌프가 설치되었으며, 그 결과 공장의 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄였습니다. 사실, 설치된 펌프는 거의 유지 보수가 필요 없는 것으로 판명되었습니다.
수처리 시설의 막대한 비용 절감 및 효율성 향상
오스트리아의 한 수처리 시설에 50,000명의 주민들에게 안전하고 에너지 효율적이며 비용 절감적인 식수를 공급하기 위해 새로운 그런포스 제품군 중 CR 95 펌프를 설치했습니다. 이 펌프는 설비 자체의 지속 가능성에 대한 목표를 충족합니다.
CR 펌프 제품군이 귀사에 어떤 도움이 될지 만나서 얘기 나눴으면 합니다
양식을 작성하시면 저희 영업사원들이 곧 연락을 드릴 것 입니다.
내용 접수가 완료되었습니다.
한국그런포스펌프는 귀하의 문의사항을 검토하여 최대한 빠르게 회신드리도록 노력하겠습니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
이미 구독 중이시라면 인증 메일은 가지 않을 것입니다.
감사합니다.
그런포스