사례

냉각탑의 안전하고 효과적인 수처리

  • 전체 운영 최적화
  • 화학물질 소비 절감
  • 물 절약

많은 사람들은 냉각탑이 산업 및 상업용 건물에 필수라는 부분을 이미 알고 있습니다. 하지만 냉각탑의 고장 원인을 더운 날씨로 인한 생산 공정 또는 실내 온도에 영향으로 한정지어 생각합니다.

건물의 "어두운 구석"에 위치한 냉각탑은 일반적으로 눈에 띄지않는 신호를 보내기 때문에 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 냉각탑이 최적의 성능을 발휘하면 시설이나 건물 전체의 물 및 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음은 그런포스 iSOLUTIONS가 냉각탑의 수처리와 관련된 문제를 해결하기 위한 올바른 선택이라고 표명한 그런포스 고객의사례입니다. (※이 솔루션은 현재 기획 단계에 있습니다.)

냉각탑의 고장은 물 효율과 안전에 큰 영향을 줍니다.

유럽의 한 금속 기계 업체는 일상 업무를 수행하는데 어려움을 겪고 있었습니다. 생산 감독관은 생산 라인에서 수백 미터 떨어진 건물에 위치한 냉각탑 중 하나에 문제가 있다고 판단했습니다. 시설 관리자와 함께 상황을 분석해보니 그가 생각했던 것보다 더 복잡했습니다.

우선, 생산 감독관과 시설 관리자 외에도 건물의 외부 관리업체와 화학물 공급업체 같은 여러 이해 관계자가 개입되어 있었고, 상호 이해가 된 상태에서 작업하는 것이 아니었습니다.

현장 감독과 운영 인력이 필요해 생각보다 더 복잡한 운영의 문제는 물론, 시스템 자체에도 여러가지 문제가 있었습니다.발견된 이러한 문제들은 다음과 같습니다.

 

수작업 소독

살균제 첨가용 호스가 비어 있거나 공기가 가득 차서 도징에 문제가 있었습니다. 결과적으로, 박테리아 수는 화학물 공급업체가 권고한 양의 두 배였으며. 공급업체는 1년에 현장을 10회 방문함에도 불구하고 박테리아 증식을 알아채지 못했습니다.

 

레지오넬라균 증식 및 생물학적 오염의 위험

박테리아 통제 부족은 오염과 인체 건강에 대한 위협이 높음을 의미합니다. 외부 관리업체는 누구에게도 알리지 않고 이러한 위험을 최소화하기 위해 염소 타블렛을 첨가했습니다. 불행히도, 이 방법은 문제를 해결하기에 충분하지 않았습니다. 로그북을 관리하지 않고 투여량 조정이 이루어졌기 때문에 상황을 통제하기는 어려웠습니다.

물의 대량 소비

위의 차트에서 보듯이, 전도성과 수분 균형이 불안정하여 시스템의 성능에 영향을 미치고 담수 소비가 증가했습니다. 보충수 밸브는 실수로 수동으로 열렸지만 다시 닫히지 않았습니다. 이로 인해 다음 정기 점검까지 며칠 동안 모니터링, 경고 또는 경보 없이 배수조 중 하나가 끊임없이 넘치게 되었습니다. 

이 기간 동안 감시용 메인 PLC의 펌웨어 중 하나가 업그레이드되었습니다. 그후, 보충수가 실수로 3일 동안 지속적으로 활성화되었습니다. 즉, 엄청난 물이 낭비되고 있었습니다. 이 회사는 물 총소비량을 줄이려는 강력한 의지를 가지고 있으므로이는 용납될 수 없는 일이었습니다.

많은 리소스가 요구되는 규정 준수 보고

시설 관리자에 따르면, 이 회사는 시간이 많이 소요되는 규정준수 보고에 어려움을 겪고 있습니다. 데이터의 로깅 및 추적이 수동으로 수행되기에 많은 시간을 낭비하고 보고가 부정확해질 위험이 생깁니다.

솔루션 및 결과

그런포스 iSOLUTIONS는 정밀하고 모니터링된 도징을 제공합니다.

시설 관리자는 그런포스가 새로 개발한 지능형 솔루션에 대한 소식을 접했습니다. 지능형 솔루션은 지능형 디지털 도징 펌프, 측정 및 제어 장치, 각 구성부품을 연결하는 클라우드 기반 원격 모니터링 시스템 등 여러가지 장비를 통합합니다. 이 시스템이 아직 설치되지 않았지만, 원활한 운전, 확실한 박테리아 억제, 손쉬운 규정 준수 보고 및 물 절약을 달성할 것으로 예상됩니다. 새로 개발된 그런포스 케미컬 앱은 모든 기기 작동 파라미터를한 곳으로 통합합니다.

그런포스의 지능형 솔루션은 정확한 화학물질만 사용하도록 보장하여 사용자의 안전을 높입니다. 모든 시스템 관련 데이터를온라인으로 측정하고 요청 시 규정 준수 보고서를 생성합니다. 또한, 실시간 경고, 중단 및 화학적 상태를 보여줄 수 있어 가동 시간을 개선합니다. 소모품 리필이 필요한 경우 운영자에게 SMS로 전송합니다.

그런포스 측정 및 제어 시스템 DID는 전도성을 측정하기 때문에 냉각수가 중요한 용존 고체 함량에 도달하면 반응합니다. 이를 통해 블로다운 및 보충수 밸브에 대한 자동 반응을 허용하여 파라미터 내에서 최적의 수질을 유지하고, 수동 조작 없이도 최적의 수분 밸런스를 유지할 수 있습니다. 또한 이 장치는 화학 도징 펌프에 필요한 살균제의 적당량을 알려주어, 과잉 또는 과소 도징을 방지하고 박테리아 성장을 제어합니다. 동시에 그런포스 스마트 디지털 도징 펌프, DDA FCM 및 통합 지능형 알고리즘은 인입 호스가 공기로 채워지거나 거품을 함유하는 것을 방지하고, 거품이 발생할 경우 경보를 울립니다.

 

투명한 시스템 정보와 이해관계자 정비

그런포스 솔루션에서는 관련된 모든 이해 관계자가 언제든지 모든 정보를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시설 관리자, 유지 보수 기술자, 운전자 및 화학물질 공급업체를 정비하고 시스템에서 발생할 수있는 문제를 미리 해결할 수 있습니다. 또한 냉각탑의 전반적인 작동을 최적화하고 물, 에너지 및 화학물질 사용을 효율적으로 제어하는 데 기여합니다.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기