사례

폴란드 최고로 거듭난 오래된 폐수처리장

그런포스와 함께 혁신적으로 시스템을 설계할 수 있었습니다.
폴란드 토마슈프마조비에츠키의 카다구아에서 근무하는 아담 비에루트

인구 8만명이 살고 있는 폴란드의 토마슈프마조비에츠키(Tomaszów Mazowiecki)에는 1970년대에 지은 오래된 폐수처리장이 있습니다. 이 폐수처리장은 유지 보수가 많이 필요했고 에너지 소모량이 매우 컸습니다. 게다가 2000년대에는 폐수량을 적정량으로 유지하는 것도 어려웠습니다.

"기술적으로 너무 오래됐습니다."라고 1993년부터 폐수처리장을 관리해 온 발데마르 드보스키(Waldemar Debowski)는 말합니다. "포기기(aerator)의 에너지 소비량은 전체 소비량의 80%를 차지할 정도로 컸고, 산소 발생량은 적었습니다. 바람직한 솔루션이 아니었어요."

 

"정부는 폐수처리장 재건 자금을 EU에게 지원받았습니다. 2013년 부디멕스-카다구아(Budimex-Cadagua) 컨소시엄이 입찰을 따냈고, 이곳에 새로운 화학 및 생물학적 폐수처리장을 설계하기 시작했습니다. 탱크의 깊이가 3.9m로 얕기 때문에 에너지 효율이 높은 포기기와 믹싱 시스템을 설계하고 만들기가 어려웠습니다.

토마슈프마조비에츠키 폐수처리장은 그런포스 Hydro MPC 부스터 시스템으로 폐수를 처리합니다. "폴란드의 모든 프로젝트에서 그런포스 제품을 사용하고 있습니다."라고 카다구아의 아담 비에루트는 말합니다.

 

솔루션

프로세스를 시작하면서 카다구아는 그런포스에 펌프, 도징 설비 및 부스터 뿐만 아니라, 포기기 네트워크(aeration grids), 믹서, 블로워 등 바이오리액터(bioreactors) 시스템의 주요 구성요소들을 맡겼습니다. 그런포스는 바이오리액터 시스템의 설계, 공급, 조립 등 전반적인 작업도 수행했습니다.

"그런포스는 처음부터 저희와 함께 했습니다."라고 카다구아의 아담 비에루트 (Adam Bierut)는 말합니다. "그런포스는 폐수처리장 설계에 적극적으로 참여했습니다. 바이오리액터는 폐수처리장에서 가장 중요한 부분입니다. 질소와 인을 제거하는 곳기 때문이이죠. 이곳을 바로 그런포스에서 설계했습니다."

그런포스는 컴퓨터유체역학(Computational Fluid Dynamics, CFD) 모델링과 시뮬레이션으로 바이오리액터에 가장 알맞은 유체 경로를 개발했습니다.

오래됐지만 새롭다. 카다구아는 도시의 폐수를 계속 처리하면서 토마슈프마조비에츠키 폐수처리장을 재건했습니다. 즉 순차적으로 한 라인씩 새로 만든 것입니다. 전경: 그런포스가 설계한 신규 탱크

 

결과

"이곳은 폐수처리장에서 배출되는 폐수의 질소 수치를 4-5mg/l, 인 수치를 0.4mg/l 아래로 낮출 수 있는 폴란드의 몇 안 되는 생물학적 폐수처리장 중 하나입니다."라고 아담은 말합니다. "모든 설비와 시스템 설계가 이 폐수처리 작업에 딱맞게 구성되었기 때문이죠."

폐수처리 관리자 발데마르는 블로워와 포기기 시스템을 최신식으로 개선하는 것만으로도 에너지 소비량이 크게 낮아졌을 뿐만 아니라 정수된 물의 수질 개선효과도 매우 커졌다고 합니다.

"그런포스는 저희에게 가장 중요한 파트너입니다."라고 발데마르는 말합니다.

그런포스의 컴퓨터유체역학(CFD) 시뮬레이션 덕분에 토마슈프의 탱크를 혁신적으로 설계할 수 있었습니다.

 

"그런포스가 제안한 솔루션을 적용하고나서 에너지 소비량이 50% 떨어졌습니다. 이외에도 가장 중요한 건 포기기의 효율이 높아졌다는 것입니다. 이 덕분에 더운 날에도 정수된 물의 주요 기준값(parameter)을 쉽게 유지할 수 있습니다. 기술자인 저에게는 굉장히 중요한 요소입니다."

폐수처리장에서 처리된 물은 폴란드의 비스툴라강(Vistula River)에서 가장 긴 지류의 하나인 필리카강(Pilica River)으로 유입됩니다. 자연보호구역을 지나 800미터를 흘러가는 것입니다.

"폐수처리장에서 배출된 물의 주요 기준값은 강물보다 낫습니다."라고 발데마르는 말합니다. "한마디로 필리카 강물을 오히려 깨끗하게 만들고 있는 거죠."

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기