FAQ

Domanda: Perché il glicole è presente nei motori delle pompe SP e cosa si dovrebbe fare al riguardo?

Risposta

Al fine di proteggersi dai danni causati dal gelo durante il trasporto e l'immagazzinaggio, le pompe SP sono protette da una miscela acqua/glicole. Sebbene il glicole non sia tossico, dopo l'eliminazione della classe di pericolo per l'acqua '0' (WHC 0 = non pericoloso per l'acqua), questa sostanza è stata spostata nella classe di pericolo per l'acqua '1' (WGK 1 = leggermente pericoloso per l'acqua). Anche se si applica un limite minimo di 200l / kg al gruppo sopra menzionato, alcune autorità idriche a livello distrettuale hanno normative separate che richiedono che il fluido motore sia completamente privo di glicole.

Prima di installare la pompa, contattare tale autorità competente a livello distrettuale. È semplice scaricare il liquido motore sul posto e sostituirlo con normale acqua di rubinetto (vedere istruzioni di funzionamento). Le istruzioni sono disponibili anche online sulle pagine dei prodotti nella scheda denominata Documentazione.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.