FAQ

Domanda: Perché la pompa MQ si spegne durante il funzionamento?

Risposta

Potrebbe essere in marcia a secco; il condotto di aspirazione deve essere completamente riempito. La temperatura del liquido potrebbe essere troppo alta (> 35 ° C), la temperatura ambiente potrebbe essere troppo alta (> 45 ° C), il motore potrebbe essere sovraccarico; controllare la libertà di movimento dell'albero della pompa, la tensione potrebbe essere troppo bassa, controllare il collegamento. Per tali lavori, consultare una società specializzata.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.