FAQ
Domanda: Perché è consigliabile un controllo annuale della pressione di precarica del serbatoio integrato di SCALA2?
Risposta
Effettuare un controllo annuale della pressione di precarica nel serbatoio integrato di SCALA2 è essenziale per ottenere prestazioni ottimali. Durante il funzionamento, la pompa si arresterà e si avvierà, azionando le membrane all’interno del serbatoio. Questo consente alle molecole d’aria di fuoriuscire e, nel tempo, ciò ridurrà la pressione. È fondamentale garantire che la pressione di precarica sia impostata correttamente durante l’installazione, idealmente al 70% del valore di setpoint/pressione di mandata desiderata, senza mai superarlo. Il mancato mantenimento di una pressione di precarica adeguata può portare a problemi quali funzionamento rumoroso, pressione fluttuante, aumento della possibilità di danni e maggiore consumo di energia.
Informazioni aggiuntive:
Scopri di più su: