FAQ

Domanda: Perché l'impianto di riscaldamento non raggiunge una temperatura sufficiente?

Risposta

Possibile causa del guasto

La Modalità notturna automatica è attiva

Le condizioni idrauliche sono cambiate. La pompa deve adattarsi a queste.

Quando la riduzione di potenza notturna è attivata

Attivare la modalità notturna utilizzando il pulsante 4 (per MAGNA, utilizzare il pulsante 3).

In modalità "AutoAdapt"

Possibile causa del guasto: La funzione "AutoAdapt" non è in grado di adattare correttamente l'impianto di riscaldamento.

Rimedio

Spegnere la pompa per 5 minuti utilizzando l'interruttore di alimentazione sulla linea di alimentazione elettrica (non l'interruttore sulla pompa), quindi riaccendere.

Utilizzare il pulsante 5 per scorrere le possibili curve fino a quando "AutoAdapt" non viene riattivato. L'impostazione automatica potrebbe richiedere fino a qualche ora per adattarsi alla curva del sistema (per MAGNA, utilizzare il pulsante 3).

Se questa misura non porta al risultato desiderato, la pompa può essere configurata su curve (specifiche).

Rimedio

Iniziare utilizzando il pulsante 5 per passare tra le quattro curve di pressione proporzionale e costante e testare ciascuna impostazione per circa due ore. (per MAGNA, utilizzare il pulsante 3 e, se non vi è un aumento nella fornitura di calore, chiamare il tecnico specializzato).

Se non viene rilevato alcun aumento nella fornitura di calore:

Utilizzare il pulsante 3 per passare alla velocità costante II e testare questa impostazione per circa 2 ore. Se non vi è alcun aumento nella fornitura di calore, passare al livello di velocità costante III.

Se non vi è alcun aumento nella fornitura di calore, chiamare il tecnico specializzato.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.