FAQ

Domanda: Quali pompe vengono utilizzate per il pompaggio distribuito Grundfos

Risposta

Il pompaggio distribuito Grundfos è reso possibile con le nostre pompe collegate che forniscono una distribuzione ottimale e intelligente dell'acqua refrigerata a tutte le unità terminali.

Per fornire ogni unità terminale, abbiamo utilizzato la gamma MAGNA3 come pompe a spirale. La MAGNA3 è a rotore bagnato, ovvero pompa e motore formano un'unità integrale senza tenuta meccanica, con motore a velocità variabile integrato e motore IE5, offrendo la pompa più efficiente della sua classe e non necessita di manutenzione. La MAGNA3 è dotata di tutti gli algoritmi di controllo necessari per modulare la portata dell'acqua refrigerata al variare del carico di calore dell'edificio, utilizzando un sensore di temperatura esterno per mantenere costante la temperatura dell'aria di mandata o di ritorno.

Per le pompe primarie siamo in grado di ridurre drasticamente la potenza di pompaggio (kW) poiché ora hanno solo bisogno di far circolare l'acqua nel lato primario fino al disaccoppiatore. Si consiglia di utilizzare la nostra gamma di pompe TPE in linea con motori IE5 e VFD integrati. Il vantaggio di queste pompe è che non necessitano di allineamento e sono perfettamente bilanciate, offrendo una migliore durata alla tenuta meccanica.

Informazioni aggiuntive:

Le soluzioni di pompaggio distribuito sostituiscono le pompe centralizzate più grandi e le valvole di bilanciamento e controllo che consumano energia con pompe intelligenti più piccole posizionate su ogni piano dell'edificio. Il risultato è un notevole risparmio energetico e un clima interno più confortevole.