FAQ

Domanda: Quando si spegne MQ?

Risposta

Il flussostato fa sì che MQ si spenga automaticamente solo durante il normale funzionamento se la portata scende sotto 0,07 m³ / h. Se la portata scende sotto il livello richiesto, la pompa si spegne dopo 12-15 secondi. È anche possibile spegnere la pompa manualmente utilizzando l'interruttore ON/OFF.

L'MQ si spegne anche dopo l'attivazione di un allarme di sovratemperatura o di marcia a secco.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.