FAQ

Domanda: Che tipo di liquidi posso pompare con una pompa sommersa?

Risposta

Puro, a bassa viscosità, non esplosivo, senza materiali solidi o lunghi fibreri.

Se viene pompato un liquido con una densità diversa da quella dell'acqua, è necessario tenere in considerazione la potenza del motore dovuta alla variazione della potenza idraulica.

Quando si pompano fluidi più aggressivi dell'acqua potabile, utilizzare le versioni di pompe con materiali speciali quali SP N, SP R e SPNE.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.