FAQ

Domanda: Quale livello di riempimento minimo è richiesto per il corretto funzionamento delle pompe per acque reflue o per drenaggio?

Risposta

Le pompe EF e SE sono dotate di motori raffreddati dal liquido pompato circostante. Affinché i motori siano adeguatamente raffreddati, le pompe EF e SE devono essere completamente sommerse nel liquido pompato durante il funzionamento. Per applicazioni in cui ciò non è possibile, il livello di riempimento non deve mai scendere al di sotto della metà dell'altezza della pompa.

Le pompe KP e AP dispongono invece di motori raffreddati dall'interno tramite il liquido pompato che scorre attraverso la pompa. Per questa ragione, durante il funzionamento queste pompe non necessitano di essere sommerse nel liquido pompato, in modo che sia possibile pompare poco fino ad un livello di 3 cm.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.