FAQ

Domanda: Qual è il ruolo delle linee di bypass e come devono essere indirizzate?

Risposta

Per garantire un raffreddamento e una lubrificazione adeguati della pompa, è necessario che vi sia una portata sufficiente attraverso la pompa. Un raffreddamento e una lubrificazione inadeguati portano a surriscaldamento, usura dei cuscinetti, attrito tra le superfici di tenuta, perdite dalla tenuta meccanica, che porteranno tutti a malfunzionamenti o guasti della pompa. Questo è il motivo per cui è necessario installare una linea di bypass se vi è il rischio che la pompa non possa funzionare alla portata minima necessaria.

La linea di bypass deve essere attirata dalla bocca di sfiato della pompa o dalla bocca di sfiato del tubo di mandata, o nuovamente verso il lato di aspirazione (se possibile) o in un serbatoio, per assicurare un raffreddamento sufficiente del liquido pompato. Al ritorno, deve essere possibile che il liquido pompato si raffreddi prima di essere reimmesso nella pompa per evitare il surriscaldamento della pompa. Per questa ragione, la linea di bypass non deve mai essere collegata direttamente alla bocca di aspirazione della pompa. La linea di bypass è stata configurata correttamente se sono stati soddisfatti i requisiti di portata minima per la rispettiva pompa, come specificato nelle istruzioni di funzionamento. A pieno carico, il volume che fluisce nell'impianto e il bypass non possono superare la portata massima erogata dalla pompa.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.