FAQ

Domanda: Cos'è Grundfos Distributed Pumping?

Risposta

La soluzione Grundfos di pompaggio distribuito è la nuova soluzione rivoluzionaria per la distribuzione di acqua refrigerata in applicazioni HVAC senza la necessità di valvole di regolazione della pressione.

Con una soluzione di pompaggio distribuito otterrete:

  • Fino al 50% di risparmio energetico sul consumo energetico annuale, utilizzando le pompe a più alta efficienza energetica al mondo.
  • Soluzione di pompaggio flow-driven che ti dà la giusta portata per soddisfare la richiesta di carico di calore.
  • Design senza valvola, che riduce la pressione dell'impianto ed elimina la necessità di un bilanciamento costoso.

Informazioni aggiuntive:

Le soluzioni di pompaggio distribuito sostituiscono le pompe centralizzate più grandi e le valvole di bilanciamento e controllo che consumano energia con pompe intelligenti più piccole posizionate su ogni piano dell'edificio. Il risultato è un notevole risparmio energetico e un clima interno più confortevole.