FAQ
Domanda: Cos'è la cavitazione?
Risposta
La cavitazione è la formazione e il crollo improvviso di bolle riempite di vapore. Questo processo avviene nei punti all'interno della pompa in cui la pressione scende al di sotto della pressione del vapore del liquido pompato. La pressione del vapore di un liquido è la pressione alla quale il liquido inizia a bollire o evaporare. La cavitazione, che può danneggiare la pompa, si verifica quando la prevalenza di aspirazione positiva netta (NPSHR) richiesta dalla pompa non è disponibile.
Per evitare la cavitazione, è necessario che alla bocca di aspirazione sia presente una pressione minima indicata come prevalenza netta di aspirazione positiva (NPSHA) in modo che il liquido non bolle o evapori. È necessario assicurarsi che la pressione applicata alla bocca di aspirazione sia sempre superiore alla pressione del vapore del liquido a una determinata temperatura del liquido.
Nota: Se una pompa cavita, la valvola di regolazione sul lato di pressione dovrebbe essere strozzata per ridurre la portata e quindi il valore NPSH richiesto dalla pompa. Tuttavia, è necessario assicurarsi che la portata residua sia sufficientemente grande da raffreddare e lubrificare la pompa.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.