FAQ

Domanda: Cos'è una curva NPSH e qual è il suo significato?

Risposta

La curva NPSH visualizza la pressione di aspirazione minima richiesta (espressa in m), consentendo alla pompa di pompare in base alla curva delle prestazioni e per evitare l'evaporazione del fluido pompato in modo da evitare la cavitazione all'interno della pompa.

Ad una determinata portata, il valore NPSH disponibile nelle bocche di aspirazione della pompa deve essere almeno 0,5 m più grande del valore NPSH richiesto:

NPSHA> NPSHR + 0,5 m margine di sicurezza

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.