FAQ

Domanda: Che impatto hanno la densità e la viscosità di un fluido sulle prestazioni della pompa?

Risposta

Salvo diversa indicazione, le curve nella documentazione Grundfos sono specificate per la densità e la viscosità dell'acqua ad una temperatura di 20 ° C (gravità specifica = 1 e viscosità = 1). Potrebbe essere necessario regolare la potenza della pompa se la densità e la viscosità del liquido pompato differiscono dalla densità e viscosità dell'acqua ad una temperatura di 20 ° C (gravità specifica = 1 e viscosità = 1).

Per eseguire calcoli per la pompa, il mezzo in questione può essere configurato e utilizzato nel nostro programma di dimensionamento.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.