FAQ

Domanda: Cosa succede se la pompa funziona troppo a sinistra della curva?

Risposta

Se la pompa funziona troppo a sinistra della curva, significa semplicemente che la pompa eroga una pressione elevata, ma con una portata bassa o inesistente. L'alta pressione all'interno della pompa sollecita l'unità della girante e quindi aumenta la pressione sui cuscinetti del motore. In casi estremi, si potrebbero verificare danni alla pompa e al motore.

Se la portata è inferiore alla portata minima richiesta per la pompa, anche il liquido pompato potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la pompa. Per questa ragione, la pompa deve sempre funzionare all'interno dei limiti inferiore e superiore della portata. Idealmente, la pompa dovrebbe essere utilizzata il più vicino possibile al punto di efficienza ottimale, al fine di garantire una lunga durata e al fine di ridurre al minimo il consumo energetico.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.