FAQ

Domanda: Cosa significa "colpo d'ariete" e quali sono le cause?

Risposta

Il colpo d'ariete è un picco di pressione causato da una rapida variazione della velocità del flusso nella tubazione. Questo fenomeno viene definito "colpo d'ariete" poiché gli sbalzi di pressione sono spesso accompagnati da un rumore che sembra martellare con un martello.

Nelle installazioni di pozzi, i colpi d'ariete si verificano in genere a) se la valvola di non ritorno nel tubo di mandata che si estende verso il basso dalla pompa è installata a più di 9 m sopra il livello dell'acqua, oppure b) la valvola di non ritorno installata nel tubo di scarico che si estende da: la pompa perde, mentre una valvola di non ritorno sopra tale livello rimane ben serrata. In entrambi i casi, viene creato un vuoto parziale nel tubo di scarico. La prossima volta che la pompa viene avviata, l'acqua riempie il vuoto ad alta velocità di flusso e preme contro la valvola di non ritorno chiusa e la colonna d'acqua fissa nella tubazione, causando così un picco di pressione o il colpo d'ariete. Questo picco di pressione può provocare lo scoppio delle tubazioni e la rottura dei giunti, danneggiando la pompa e/o il motore. Se si verificano picchi di pressione, il sistema dovrebbe essere spento e l'installatore della pompa dovrebbe essere portato dentro per risolvere il problema.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.