FAQ
Domanda: Cosa significa "carico aerodinamico" in una pompa sommersa e cosa la causa?
Risposta
La deportanza è una forza diretta verso il basso che agisce sulla girante/sull'albero della pompa durante il funzionamento. La maggior parte delle pompe e dei motori è stata progettata in modo tale che durante il funzionamento sia sempre presente un carico aerodinamico. Tuttavia, un aumento della pressione verso il basso può causare problemi se, ad esempio, la pompa funziona in un punto di lavoro con una bassa portata e quindi una pressione di mandata elevata. In caso di funzionamento continuo in questa gamma, il cuscinetto assiale del motore potrebbe danneggiarsi. Inoltre, la pompa e il motore potrebbero surriscaldarsi a causa dell'assenza di un flusso di raffreddamento sufficiente.
Per evitare che si verifichino questi problemi, la pompa deve funzionare entro la gamma di portata specificata. Le curve delle pompe sommerse Grundfos rappresentano la gamma di portata consentita sotto forma di linea continua, mentre la gamma operativa non consentita è indicata da una linea tratteggiata.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.