FAQ
Domanda: A cosa si riferiscono i termini "modalità di aspirazione" e "altezza di aspirazione"?
Risposta
Il termine "modalità di aspirazione" si riferisce ad uno stato di aspirazione con pressione di aspirazione negativa in corrispondenza della quale il liquido pompato viene fornito da un punto situato sotto la bocca di aspirazione della pompa e che è a contatto con l'atmosfera (sistema aperto). Ciò significa che la pressione applicata alla bocca di aspirazione della pompa è inferiore o uguale alla pressione atmosferica. Le pompe centrifughe richiedono sempre una pressione di aspirazione sufficiente a garantire che la pompa sia in linea con la curva di prestazione.
L'NPSH disponibile è fondamentale per il corretto funzionamento. Questo è un parametro di sistema che deve essere maggiore del valore NPSH richiesto dalla pompa più un margine di sicurezza di almeno 0,5 m:
NPSHA> NPSHR + 0,5 m margine di sicurezza
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.