FAQ

Domanda: È possibile collegare un circolatore da 230 V a una rete elettrica da 400 V, ad es. Durante la sostituzione della pompa?

Risposta

Sì, è possibile. Per fare ciò, collegare una fase e il conduttore neutro. La tensione tra fase e neutro è di 230 V.

Se non è presente un conduttore neutro, è necessario instradare un nuovo cavo. Tali interventi devono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.