FAQ
Domanda: Quanto è affidabile un sistema di pompaggio distribuito rispetto a un sistema convenzionale?
Risposta
I circolatori a rotore in scatola sono prodotti da Grundfos dal 1959 e le trasmissioni di velocità integrate sono state introdotte nel 1991, quindi il design è incredibilmente affidabile e ben collaudato. La versione attuale di MAGNA3 è stata rilasciata nel 2012 e più di 1 milione di unità sono state vendute in tutto il mondo per applicazioni miste.
La durata di vita prevista di una MAGNA3 è di 10 anni, ma la pompa può funzionare facilmente più a lungo di questa, ed è più che in grado di eguagliare l'affidabilità di qualsiasi tipo di valvola di regolazione. Inoltre, se collegato a un Building Management System (BMS), sarà in grado di rilevare eventuali avvisi o allarmi su qualsiasi pompa, il che garantisce che il management della struttura possa rispondere come necessario.
Informazioni aggiuntive:
Le soluzioni di pompaggio distribuito sostituiscono le pompe centralizzate più grandi e le valvole di bilanciamento e controllo che consumano energia con pompe intelligenti più piccole posizionate su ogni piano dell'edificio. Il risultato è un notevole risparmio energetico e un clima interno più confortevole.