FAQ

Domanda: In che modo l'investimento in capitale viene paragonato a un sistema convenzionale con valvole?

Risposta

Poiché un sistema di pompaggio distribuito Grundfos sta sostituendo le valvole con pompe a bobina e riduce le dimensioni in kW delle pompe primarie, il capitale di investimento sarà o lo stesso di un sistema convenzionale o circa il 20% in più di costo, a seconda della scelta delle valvole nel convenzionale design.

Ma gli sforzi di messa in funzione necessari per una soluzione di pompaggio distribuito saranno molto inferiori, dal momento che non è necessario il bilanciamento idraulico o la determinazione dei setpoint (es. Setpoint pressione di bypass costante)

Con i risparmi energetici e la facile messa in funzione di una soluzione di pompaggio distribuito, il ritorno dell'investimento viene mantenuto sotto i 6 mesi.

Informazioni aggiuntive:

Le soluzioni di pompaggio distribuito sostituiscono le pompe centralizzate più grandi e le valvole di bilanciamento e controllo che consumano energia con pompe intelligenti più piccole posizionate su ogni piano dell'edificio. Il risultato è un notevole risparmio energetico e un clima interno più confortevole.