FAQ

Domanda: Come viene regolata una pompa di circolazione utilizzando la regolazione della pressione differenziale?

Risposta

La pompa reagisce alla variazione delle portate volumetriche dell'impianto modificando la velocità. Quando le valvole termostatiche e le valvole di regolazione si aprono, la portata aumenta e la pompa aumenta la velocità. Quando le valvole si chiudono, la pompa riduce la velocità. Questo riduce anche il consumo di energia. Affinché questo tipo di controllo funzioni in modo affidabile, è necessario eseguire un bilanciamento idraulico della rete di tubazioni.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.