FAQ
Domanda: Come si comporta la pompa MQ in caso di marcia a secco?
Risposta
L'allarme di marcia a secco viene attivato se il motore è in funzione e la portata è inferiore a 0,07 m³ / h e la pressione è inferiore alla pressione impostata sul pressostato. Se questa condizione dura per un minuto, l'allarme si innesca e il motore si spegne. Dopo di ciò, MQ tenta un riavvio ogni 30 minuti. Se dopo 24 ore vi è ancora una mancanza di acqua, il che significa che tutti i tentativi di riavvio sono falliti, la pompa dovrà essere riavviata manualmente. Anche in condizioni di allarme, la pompa può sempre essere riavviata manualmente premendo l'interruttore ON/OFF.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.