FAQ
Domanda: Come si monta un interruttore a galleggiante?
Risposta
Il cavo dell'interruttore galleggiante deve essere fissato al tubo di mandata in modo tale che la lunghezza libera del cavo sia sufficiente per garantire un volume di flusso sufficiente. Anche le dimensioni del pozzetto devono essere prese in considerazione. Inoltre, è necessario assicurarsi che la profondità del pozzetto sia sufficiente per la distanza di accensione/spegnimento del pozzetto galleggiante e che la distanza tra il fondo del pozzetto e l'ingresso sia di almeno 60 cm.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.