FAQ
Domanda: Come funziona il funzionamento notturno?
Risposta
Il funzionamento notturno viene attivato (se configurato per farlo) attraverso la temperatura di alimentazione del generatore di calore.
Se la temperatura di alimentazione scende di più di 10-15 ° C per oltre due ore e la caduta di temperatura è di almeno 0,1 ° C al minuto.
La pompa torna alla modalità normale immediatamente quando la temperatura di alimentazione aumenta di nuovo di 10 ° C.
Il funzionamento notturno funziona solo se la pompa è installata nella tubazione di mandata del generatore di calore.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.