FAQ

Domanda: Come imposto la protezione del motore su una pompa sommersa?

Risposta

Impostazione della protezione del motore su una pompa sommersa

Il rilascio di sovracorrente integrato nell'interruttore di protezione del motore deve intervenire in caso di avviamento a freddo in meno di 10 secondi, cinque volte la corrente massima del motore indicata sulla targhetta di identificazione.

Per fornire la migliore protezione possibile al motore sommerso, l'interruttore di protezione del motore deve essere impostato in conformità alle seguenti linee guida:

1. Impostare il rilascio di sovracorrente sulla corrente motore massima stampata.

2. Lasciar funzionare la pompa per mezz'ora ad alimentazione normale.

3. Impostare successivamente lo scatto di sovracorrente più basso fino al raggiungimento del punto di scatto.

4. Dopo di ciò, impostare lo scatto di sovracorrente del 5% oltre questo punto di scatto.

Attenzione

Se la caratteristica di intervento dell'interruttore di protezione del motore non soddisfa questi requisiti, la garanzia del motore non è valida. Il valore massimo di regolazione del rilascio di sovracorrente non deve superare la corrente massima del motore indicata sulla targhetta di identificazione. Per i motori predisposti per l'avviamento a stella-triangolo, procedere come segue per l'impostazione dell'interruttore di protezione del motore, ma si noti che l'impostazione dell'interruttore di protezione non deve superare un valore massimo di:

Impostazione interruttore di protezione = impresso max. corrente x 0,58.

Il tempo massimo consentito per gli avviatori stella-triangolo o per gli interruttori motore con autotrasformatori è di 2 secondi.

Grundfos offre diversi dispositivi di protezione del motore come il modulo MP204. Per ulteriori informazioni, vedere CAPS.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.