FAQ
Domanda: Come procedere se si desidera installare una pompa di riscaldamento con regolazione della pressione differenziale in un impianto esistente con valvole di troppo pieno?
Risposta
Nel caso di pompe a velocità fissa non regolate, una valvola di trabocco limita l'aumento di pressione quando si chiude il termostato del radiatore spostando il fluido dal tubo di mandata al tubo di ritorno.
Quando si installano pompe con regolazione di pressione differenziale, è necessario rimuovere o bloccare le valvole di troppo pieno, in quanto due circuiti di controllo potrebbero avere un'influenza distruttiva sull'altro. È possibile che le linee guida di sicurezza emesse dai produttori di generatori di calore si scongiuri di non farlo. Osservare le istruzioni del produttore.
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.