FAQ

Domanda: Come è possibile proteggere la SQ/SQE contro la marcia a secco?

Risposta

Le pompe SQ sono dotate di protezione contro la marcia a secco che non richiede un corrispondente sensore di livello. In caso di mancanza d'acqua, la pompa si spegne dopo che è stato raggiunto il valore di corrente preimpostato per evitare il surriscaldamento del motore. A tal fine, il software integrato nel regolatore CU 300/301 verifica il livello di consumo energetico. Se il consumo energetico è troppo basso, la pompa si spegne per cinque minuti. Una volta trascorso questo tempo, viene tentato un riavvio automatico.

Il valore di corrente a cui la pompa deve spegnersi è configurato durante la messa in funzione dello SQE utilizzando il telecomando R100 o Grundfos GO. I valori di regolazione raccomandati sono forniti nelle istruzioni d'uso. Se la curva delle prestazioni cambia, sarà necessario calcolare un nuovo valore di spegnimento utilizzando lo strumento PC 'SQE - calcolo velocità variabile'.

Informazioni aggiuntive:

Migliora la tua conoscenza

Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.