Articolo
Parlando del trattamento chimico intelligente dell'acqua: partiamo da un articolo tratto da una conferenza
Grazie alla gestione delle pompe dosatrici e delle sostanze chimiche tramite una piattaforma sul web, è possibile ottimizzare il trattamento dell'acqua industriale. Basandoci su un caso di ottimizzazione della disinfezione nelle torri di raffreddamento, esaminiamo il futuro del controllo intelligente delle applicazioni di trattamento dell'acqua attraverso la gestione intelligente delle sostanze chimiche. Scaricate il documento per scoprire come:
- Mantenere una disinfezione con biossido di cloro affidabile e a costi ridotti
- L'analisi dei dati incrementa la sicurezza e consente la creazione di report accurati
- Puoi controllare le pompe dosatrici e le sostanze chimiche in modo intelligente
Nell'articolo si parla dell'importante ruolo svolto dall'acqua nei mercati industriali sotto forma di solvente, liquido di raffreddamento, liquido di lavaggio e pulizia e in molte altre applicazioni. L'esempio specifico mostra come la disinfezione con biossido di cloro nella torre di raffreddamento di una struttura industriale consenta al proprietario e agli operatori dell'edificio di mantenere l'impianto di raffreddamento sicuro e affidabile. Infine, guardiamo al potenziale che ha il monitoraggio da remoto del sistema di gestione delle sostanze chimiche per ridurre ulteriormente le sedimentazioni e l'incrostazione in tubature e sistemi e per semplificare le attività di creazione di report in conformità alle risorse.
Il documento si basa su un articolo presentato all'evento DECHEMA Industrial Water 2020, tenutosi tra il 17 e il 19 novembre a Francoforte e intitolato "Controllo efficiente del trattamento chimico per il riutilizzo delle acque reflue nelle torri di raffreddamento."