Articolo
Stai già soddisfacendo le richieste dei tuoi clienti?
La maggior parte dei clienti cerca soluzioni sostenibili per le loro installazioni HVAC. Stai promuovendo attivamente le opportunità di risparmio energetico e finanziario che queste soluzioni possono offrire?
Fatti sulla sostenibilità
- 8 clienti finali su 10 chiedono soluzioni sostenibili.
- I sistemi di installazione possono contribuire in modo significativo alla costruzione di edifici sostenibili e alla riduzione delle emissioni di CO₂.
- Solo il 44% dei progetti di installazione tiene attualmente conto della sostenibilità.
- I clienti considerano l’efficienza energetica e il risparmio economico una delle principali priorità in materia di sostenibilità.
Solo la metà degli installatori promuove attivamente soluzioni sostenibili
In tutta Europa, il 52% degli installatori in media sta promuovendo soluzioni sostenibili in questo momento, e un numero sempre maggiore pensa di farlo nei prossimi anni. Il 25% non ha alcun piano.
Fonte: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021 - Colloqui telefonici con circa 700 aziende di installazioni HVAC e idraulici registrati in 6 importanti mercati europei.
Dall’inefficienza ai massimi livelli di efficienza
Come installatore, puoi svolgere un ruolo chiave nel ridurre il consumo energetico mondiale. Se sommiamo il numero di vecchie pompe inefficienti che, assieme ai tuoi colleghi, sostituisci in un anno, il risultato è un notevole risparmio energetico. Grundfos semplifica la ricerca della pompa migliore e più efficiente per qualsiasi sistema di riscaldamento, aiutandoti a soddisfare le priorità di sostenibilità dei tuoi clienti.