Articolo
I kit per l'osmosi inversa intelligente compatti forniscono ai clienti un sistema completamente ottimizzato con un funzionamento semplificato
Con i kit per l'osmosi inversa intelligente compatti, Grundfos ha apportato notevoli miglioramenti ai sistemi a osmosi inversa in termini di affidabilità ed efficienza. Questi kit forniscono all'utente finale un sistema completamente ottimizzato ad alta affidabilità e dal facile funzionamento.
I kit per l'osmosi inversa intelligente (iRO) compatti di Grundfos offrono:
- Massima efficienza e miglior rapporto tra kW e m3 di acqua trattata
- Massima affidabilità del sistema con un numero minimo di componenti senza compromettere l'efficienza
- Interfaccia intuitiva per il monitoraggio del sistema
- Possibilità di monitoraggio da remoto per la sorveglianza e il monitoraggio delle prestazioni
L'utilizzo di una pompa a velocità regolata variabile ad alta efficienza, la capacità di auto-adattamento ai cambiamenti della qualità dell'acqua e alle condizioni delle membrane e la necessità ridotta di supervisione, sensori esterni e forza lavoro, contribuiscono a un sostanziale risparmio sui costi operativi.
I kit iRO sono generalmente implementati dai costruttori di sistemi. Ascoltiamo l'opinione di Marijn Kools, proprietario e CEO di Geonwater BV nei Paesi Bassi, sui kit iRO compatti di Grundfos. Geonwater progetta e produce sistemi completi per il trattamento dell'acqua per numerosi processi industriali. Geonwater fornisce sistemi iRO per esempio, per l'utilizzo in applicazioni più piccole, con le componenti acquistate da Grundfos per costruire sistemi di osmosi inversa completi su un unico skid.
With smaller iRO systems, we have a real advantage because we can use all digital signals with as few components as possible and still make a very large impact in usability. The fact is we have a lot of components on a normal RO system, which customers have to constantly supervise to get optimum performance. It is an advantage that we can do all this digitally and help customers optimise their system. Even if they only have a small system.
Stando a quanto dichiarato da Marijn Kools, la maggior parte dei suoi clienti non guarda molto all'efficienza del sistema. Una volta che il sistema è in funzione, spesso i clienti non hanno a disposizione gli strumenti o il tempo per controllarlo, considerando anche che una fornitura affidabile di acqua RO o di permeato quando necessario sono la cosa più importante. Tuttavia, i clienti si stanno interessando sempre di più alle funzioni intelligenti per il monitoraggio e per ottimizzare i loro sistemi, che consentono di massimizzare non solo l'efficienza, ma anche l'affidabilità
"Con un sistema digitale, se si dispone di una connessione, è possibile accedere al sistema, controllare regolarmente le prestazioni e ottenere feedback a distanza oppure online. Qui risiede il nostro vantaggio principale, in quanto molti sistemi funzionano in modo scadente, perché non molti clienti comprendono che anche i sistemi di piccole dimensioni possono avere un impatto reale sull'uso di risorse preziose; il sistema RO funziona a parte e, finché va, nessuno gli presta particolare attenzione. "
"Possiamo ridurre il consumo idrico; siamo in grado di diminuire l'impatto energetico e di rendere possibile tutto ciò anche nei sistemi più grandi. Adesso possiamo offrire queste soluzioni a un buon rapporto qualità-prezzo nei sistemi RO intelligenti dove vi è una quantità e un volume di acqua permeabile inferiori, " conclude Marijn Kools.
I componenti del kit iRO compatto di Grundfos massimizzano l'affidabilità del sistema senza comprometterne l'efficienza. Il numero dei componenti è ridotto al minimo ed è in genere costituito da una pompa a pressione intelligente CRIE e dai Grundfos Direct Sensors. I kit consentono ai partner o ai clienti di costruire sistemi a osmosi inversa intelligenti che forniscono un valore reale e risolvono i numerosi problemi riscontrati dagli utenti finali.