Articolo

Come evitare i guasti meccanici nell'impianto di riscaldamento

Molto spesso i guasti meccanici sono dovuti all'accumulo di particelle di sporcizia o magnetite all'interno di componenti dell'impianto, come radiatori, valvole ed elementi di altro tipo.

 

Il nocciolo del problema

La magnetite e lo sporco rappresentano un problema reale per i sistemi di riscaldamento. La magnetite è un minerale che può essere presente negli impianti di riscaldamento o nella fornitura di acqua calda. Nel corso del tempo, i componenti metallici si corrodono, rilasciando particelle più pesanti dell'acqua. La magnetite è spesso presente sotto forma di fango di colore scuro nell'acqua dei radiatori, in particolare nelle parti inferiori dei sistemi di riscaldamento.


Perché la magnetite può diventare un problema

La magnetite può depositarsi all'interno dei tubi, della caldaia, delle valvole dell'impianto o addirittura nella pompa. Il fango che si accumula nel corso del tempo finisce per ridurre la portata o arrestare il flusso d'acqua, rischiando di provocare guasti.

La strategia Grundfos per affrontare la magnetite

La magnetite si forma solo quando c'è ossigeno nel sistema, quindi il primo passo è verificare se sono presenti perdite. Consigliamo di utilizzare all'interno dell'impianto di riscaldamento solo acqua che risponda ai requisiti di qualità imposti da standard riconosciuti, come la direttiva tedesca VDI 2035.

Grazie a molti anni di esperienza nel settore dei circolatori e degli impianti di riscaldamento, conosciamo bene la magnetite e sappiamo fino a che punto un impianto può tollerarne la presenza. Che siano integrati in caldaie, pompe di calore o indipendenti, i circolatori Grundfos sono progettati, costruiti e collaudati per tollerare la presenza di particelle di magnetite e di sporcizia in generale. Durante la progettazione e lo sviluppo, i sistemi devono superare una prova legata alla magnetite presso le nostre strutture di collaudo. I principi di progettazione e costruzione dei nostri circolatori ne garantiscono la resistenza a eventuali impurità, come la magnetite:

  • Tutti i cuscinetti e gli alberi sono realizzati in ceramica e materiali a base di carbonio, che non attirano la magnetite
  • Le condizioni di flusso sono progettate per ridurre al minimo le particelle di grandi dimensioni presenti nel corpo del rotore e garantire la lubrificazione e il raffreddamento dei componenti interni
  • Per garantire un elevato livello di protezione dalle impurità eventualmente presenti nell'impianto, l'intera superficie del rotore è rivestita in acciaio inossidabile


Come ulteriore misura per impedire la formazione di ostruzioni all'interno del sistema, i circolatori Grundfos sono provvisti di funzioni di controllo, come la funzione di sblocco automatico e la modalità di funzionamento estiva, che riducono la probabilità che si verifichino problemi. In alcuni circolatori è inclusa anche una vite di sblocco che consente di liberare un albero gravemente bloccato.

I VANTAGGI dati dall'assenza di magnetite nell'impianto di riscaldamento:

  • Riduzione delle sollecitazioni sui componenti meccanici dei sistemi
  • Riduzione al minimo dei problemi in caso di riavvio dopo un periodo di fermo stagionale