Incontra l’esperto

Guarda il nostro esperto: Condizionamento industriale dell'acqua

Il dosaggio chimico è cruciale per preparare l'acqua non depurata per la fase successiva nel processo di trattamento o per il condizionamento dell'acqua. Quando si aggiungono sostanze chimiche, la sicurezza degli operatori è fondamentale assieme alla qualità dell'acqua e alla conformità alle normative.

Guarda il nostro esperto di trattamento delle acque spiegare come Grundfos iSOLUTIONS possa aiutarti a minimizzare questa complessità e massimizzare la sicurezza - risparmiando tempo e denaro.

Un condizionamento industriale più intelligente può ridurre il rischio di legionella

Poiché la legionellosi è diventata una preoccupazione mondiale, i produttori devono concentrarsi sulla riduzione del rischio di contaminazione biologica nei sistemi di trattamento delle acque. Grundfos offre soluzioni intelligenti in grado di mitigare la proliferazione batterica della legionella e risparmiare sui costi dell'acqua pulita.

Nel 2018, nell'Unione europea sono stati segnalati più di 11,000 casi di legionellosi - un aumento del 16% rispetto al 2017. Nell'ultimo decennio, l'insorgenza della malattia è aumentata in modo esponenziale. Ci sono diverse ragioni per questo, tra cui il cambiamento climatico, in quanto i batteri della legionella crescono più rapidamente in ambienti caldi. Tuttavia, uno dei motivi principali dell'aumento della legionella è la mancanza di prevenzione e di auto-monitoraggio negli impianti dell'acqua calda e delle torri di raffreddamento.

Condizionamento idrico intelligente e controllo dello scarico

Il trattamento dell'acqua nelle torri di raffreddamento è una parte importante di molti processi industriali. Se l'acqua non soddisfa i requisiti in termini di parametri chimici e biologici, il funzionamento può essere costoso e inefficace. Evitare la contaminazione biologica e mantenere un'adeguata qualità dell'acqua ottimizza l'efficienza operativa dell'acqua di raffreddamento.

Il condizionamento dell'acqua per questo scopo richiede un dosaggio estremamente preciso di prodotti chimici. Il dosaggio manuale e la corretta comunicazione alle autorità possono essere difficili e richiedere molto tempo, e una gestione scorretta può avere conseguenze fatali. Grundfos iSOLUTIONS aiuta le industrie a ottimizzare le soluzioni di trattamento dell'acqua nelle torri di raffreddamento, garantendo una gestione chimica affidabile per prevenire depositi, incrostazioni e corrosioni . Ciò si traduce in un minor consumo di sostanze chimiche, di acqua ed energia e in un facile report di conformità quando le autorità lo richiedono.

Crescita batterica nelle torri di raffreddamento

Le torri di raffreddamento dissipano il calore indesiderato nell'atmosfera attraverso l'evaporazione dell'acqua. All'interno della torre di raffreddamento, tramite ugelli nebulizzanti, viene spruzzata dell'acqua; le goccioline vengono così trasportate dall'aria. Mentre scende lungo la torre, parte dell'acqua evapora, mentre la rimanente parte, sottoforma di goccioline, viene trasportata all'esterno della torre dalla corrente d'aria prodotta dai ventilatori. I batteri della legionella possono crescere nell'acqua e sono facilmente dispersi insieme alla corrente.

Le sfide con il condizionamento dell'acqua e lo scarico.

A causa del rischio che la legionella e altri batteri crescano e rimangano nel sistema della torre di raffreddamento, il condizionamento dell'acqua gioca un ruolo importante. Tuttavia, il consumo di sostanze chimiche e i costi diventano un problema poiché il trattamento delle acque richiede un dosaggio estremamente preciso di additivi chimici. Ciò mantiene la qualità dell'acqua corretta ed evita interferenze con l'efficienza complessiva. Ma la preparazione e il dosaggio manuali delle sostanze chimiche sono pieni di errori umani, rischi per la sicurezza e costi elevati dovuti al sovradosaggio di sostanze chimiche.

Anche la concentrazione di sale nel sistema della torre di raffreddamento presenta una sfida in quanto può portare a incrostazioni e all'accumulo di solidi concentrati sotto forma di incrostazioni, che causano corrosione, ostruzioni e una riduzione dell'efficienza complessiva della torre di raffreddamento. Quando la concentrazione raggiunge un certo livello, i solidi devono essere rilasciati, noti come "pump down", e aggiungere nuova acqua per mantenere l'equilibrio idrico. Un pompaggio insufficiente dei solidi può essere costoso, in quanto troppo pompaggio porta ad un uso eccessivo di acqua e un pompaggio insufficiente potrebbe danneggiare l'attrezzatura della torre di raffreddamento.

Infine, vi è il rischio di non conformità. Le aziende che utilizzano sostanze chimiche nelle loro operazioni sono soggette a una vasta gamma di normative ambientali. Questi sono spesso difficili da rispettare poiché il monitoraggio e la comunicazione dell'uso di sostanze chimiche possono essere complicati e comportare il rischio di errori umani.

Sosteniamo un trattamento delle acque sicuro

Possiamo aiutare la vostra azienda a prevenire la proliferazione di batteri in modo sicuro ed efficiente con una soluzione di disinfezione intelligente. La soluzione combina diversi componenti tra cui pompe di dosaggio digitali intelligenti, SMART Digital DDA, un dispositivo di misurazione e controllo, DID e un sistema di monitoraggio remoto basato su cloud che collega i componenti. Utilizzando questa soluzione di trattamento dell'acqua intelligente, le industrie possono ridurre il rischio di contaminazione biologica, ridurre i rischi per la salute causati dalla legionella e dall'errato trattamento delle sostanze chimiche e ridurre i costi dell'acqua pulita attraverso processi ottimizzati.

Misurando la conduttività, il nostro dispositivo di misurazione e controllo può reagire quando l'acqua di raffreddamento raggiunge un contenuto critico di solidi disciolti. Ciò consente una reazione automatica allo scarico, mantenendo la qualità dell'acqua entro parametri ottimali e mantenendo l'equilibrio idrico a livelli ottimali, senza la necessità di un funzionamento manuale. Il dispositivo informerà inoltre la pompa dosatrice di prodotti chimici in merito alla giusta quantità di biocidi necessaria, evitando il sovradosaggio o il sottodosaggio, per mantenere sotto controllo la proliferazione batterica. Allo stesso tempo, la pompa dosatrice Grundfos SMART Digital DDA, con il suo algoritmo intelligente integrato, previene le discrepanze nel sistema e attiva un allarme in caso di problemi.

L'app di gestione delle sostanze chimiche consolida tutti i parametri operativi in un unico posto. La soluzione migliora la sicurezza dell'utente garantendo che vengano utilizzate solo le sostanze chimiche giuste. Misura tutti i dati rilevanti online, li memorizza nel cloud e produce report di conformità su richiesta. Mostra anche avvertimenti, arresti e stato della sostanza chimica, migliorando i tempi di attività. Come soluzione completamente connessa, il dispositivo di misurazione e controllo, la pompa di dosaggio digitale, il sistema di gestione remota e l'app per la gestione delle sostanze chimiche lavorano insieme per fornire un condizionamento dell'acqua più efficiente ed economico e un controllo dello scarico.

Un esempio di condizionamento dell'acqua sicuro ed efficace

Una società metallurgica europea stava riscontrando problemi di funzionamento che risalivano alle sue torri di raffreddamento. La società ha utilizzato procedure di dosaggio manuale che comportavano un rischio di uso chimico non preciso che potrebbe portare alla contaminazione. Grundfos ha suggerito una soluzione intelligente che dovrebbe fornire operazioni più fluide, un migliore controllo dei batteri, un report più facile sulla conformità e risparmi idrici.

Scarica il case per saperne di più.

Ridurre il rischio di contaminazione nelle torri di raffreddamento

L'acqua utilizzata nelle torri di raffreddamento industriali presenta esigenze e requisiti speciali.
Se l'acqua non soddisfa determinati parametri chimici e biologici, l'operazione di raffreddamento può essere costosa e inefficiente. Può anche portare a contaminazione biologica che può provocare la legionella e altri rischi per la salute.

Scarica il white paper e scopri un metodo affidabile per trattare l'acqua della torre di raffreddamento che, insieme all'ottimizzazione dello scarico, rappresenta la migliore opportunità per migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'acqua.

Diventa un esperto in pochi clic

Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.

Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.

Altri articoli e approfondimenti correlati

Trova articoli correlati con ricerche e approfondimenti di Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti di Grundfos correlati a questo argomento.