Webinar registrato
Pompe di calore ad alta efficienza
Correttamente bilanciate, le pompe di calore possono dare un contributo importante alla riduzione delle emissioni di CO2 e aumentare l'efficienza, offrendo al contempo forme di riscaldamento e raffreddamento più efficienti dal punto di vista dei costi.
Aumento dell'elettrificazione
Mentre cerchiamo di limitare il nostro impatto sul pianeta e di consumare meno energia, le pompe di calore svolgeranno un ruolo importante e continuo nella massima riduzione degli sprechi energetici. Il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda a energia elettrica aumenteranno nella misura in cui sempre più paesi effettuano il passaggio. Per esempio, l'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 e a diventare a impatto zero entro il 2050.
La maggior parte delle persone conosce il potenziale risparmio energetico di queste soluzioni di riscaldamento e raffreddamento efficienti, ma si conosce meno il ruolo che possono avere le pompe di calore nella realizzazione di queste ambizioni.
Il bilanciamento è la chiave per prestazioni ottimali
Rispetto alle caldaie tradizionali, le pompe di calore sono più sensibili al bilanciamento idronico errato dell'impianto di distribuzione. I motivi sono i livelli di portata più elevati su cui operano e la correlazione diretta tra la temperatura e il COP (coefficiente di pre- stazione) della pompa di calore. Per apportare un vero cambiamento, il sistema deve essere completamente controllato e gestito in modo efficiente.
Pronti, attenti, GO Balance
Tenendo conto di questi requisiti, in Grundfos abbiamo sviluppato alcuni strumenti per facilitare il passaggio a una pompa di calore e il bilanciamento. La nuova versione dell'app di bilanciamento idronico GO Balance è stata progettata anche per semplificare il bilanciamento delle pompe di calore.
Un processo logico, passo dopo passo
Gli installatori con esperienza nell'uso di GO Balance hanno riportato di aver effettuato il bilanciamento degli impianti di riscaldamento in meno di un'ora, un importante risparmio di tempo rispetto al processo di bilanciamento tradizionale. L'app guida l'installatore attraverso i passaggi, uno alla volta, prima di fornire un rap- porto dettagliato. Per gli installatori rappresenta un modo rapido e semplice di garantire un corretto bilanciamento, ridurre il consumo energetico e aiutare le persone e le aziende a ridurre i costi.
Vuoi saperne di più? Guarda il nostro ultimo webinar sulle pompe di calore OEM.